请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
这真的是非常有帮助的感谢!
我还有一些问题、
我想问一下这些微控制器、它们是否都有自己的微控制器、我可以使用其他的微控制器吗? 我还听说、我可以为其中一些人使用覆盆子 PI。
我在这个主题上是全新的、您知道我可以学习的任何课程或可以从中开始学习的东西吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这真的是非常有帮助的感谢!
我还有一些问题、
我想问一下这些微控制器、它们是否都有自己的微控制器、我可以使用其他的微控制器吗? 我还听说、我可以为其中一些人使用覆盆子 PI。
我在这个主题上是全新的、您知道我可以学习的任何课程或可以从中开始学习的东西吗?
您好、Victor:
根据您的应用、它将确定哪种 DMD 更适合您的需求。 我们提供了大量用于开发的 EVM。 每个 EVM 都附带一个 DMD 和一个控制器芯片。 DLPDLCR230NPEVM 和 DLPCDLCR2000EVM 等某些 EVM 需要 Raspberry Pi 或 BeagleBone Black 等微控制器。 其他寄存器可以独立使用。
此致!
麦克斯因