This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP230NP:init_parallel_mode.py

Guru**** 657500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1302350/dlp230np-init_parallel_mode-py

器件型号:DLP230NP

尊敬的:

您好!

您能告诉我如何运行 init_parallel_mode.py 来显示图像吗? 图像位于 Raspberry Pi 中、因此我只需要投影仪即可识别并显示它。 Raspi 和 EVM 之间具有初始化通信。 虽然手册 https://www.mouser.com/datasheet/2/405/1/dlpu103b_pdf_3fts_3d1684569738610_26ref_url_3dhttp-1953847.pdf 告诉我们如何播放视频内容、但我找不到用于显示图像的内容。 我尝试使用相同的代码(一个用于播放视频),但它不起作用。 我应该使用哪种代码? 谢谢你。

此致、

阿利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉。 器件型号应为 DLPDLCR230NPEVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alyssa:

    我需要您确认几件事、以便我进行故障排除。

    • TI 创建的配置文件是否已移至 Raspberry Pi 的引导文件夹?
    • 是否可以使用任何其他示例脚本?
      • 它们是否在终端中运行、但在 EVM 输出图像中未显示?
    • 您是否遇到 I2C 总线问题错误?

    此致!

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    示例脚本都显示在 EVM 上、我认为 I2C 没有问题。 config 文件也位于 boot 文件夹中。  

    如果在终端上运行 python3 init_parallel_mode.py、是否应该显示桌面显示器? 或者、我还应该做什么其他事情吗?

    谢谢你。

    此致!

    阿利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我阅读了《用户指南》、似乎需要显示屏作为输出。 配置文件可能已关闭。 我会更深入地研究它。  

    非常感谢

    阿利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alyssa:

    完成 Raspberry Pi 设置后、应该会出现一个如下图所示的屏幕。

    在交换 TI 配置文件并运行 init_parallel 脚本时、EVM 中应显示此映像。

    此致!

    约翰