主题中讨论的其他器件: DLPC3478、 DLP3010、DLPA2005、 DLPC3470
您好
我们正在使用 I2C over USB 控制 DLP3010EVM-LC。
我们喜欢使用机械开关来指示移动的拖车何时处于正确位置。 当旅行车就位后、我们希望开始在旅行车上投射一个恒定的图案。 这意味着我们要么只需打开 LED、要么可能更改工作模式。 我们不需要完全打开/关闭整个投影仪单元的电源。
我们喜欢将开关直接连接到投影仪、而不会经过 PC。 我们要投影的图形将是恒定的、要么流式传输到投影仪、要么已经传输到投影仪。 投影仪上有多个针脚暴露。 我们可以使用什么引脚? 从何处可以找到有关此内容的电气文档?
我们要实现的目标图如下所示。
此致
克里斯蒂安