This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010EVM-LC:使用针脚打开/关闭投影仪 LED

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA2005, DLP3010EVM-LC, DLPC3478, DLP3010, DLPC3470
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1295877/dlp3010evm-lc-turning-the-projector-led-on-off-using-an-pin

器件型号:DLP3010EVM-LC
主题中讨论的其他器件: DLPC3478DLP3010、DLPA2005、 DLPC3470

您好

我们正在使用 I2C over USB 控制 DLP3010EVM-LC。

我们喜欢使用机械开关来指示移动的拖车何时处于正确位置。 当旅行车就位后、我们希望开始在旅行车上投射一个恒定的图案。 这意味着我们要么只需打开 LED、要么可能更改工作模式。 我们不需要完全打开/关闭整个投影仪单元的电源。

我们喜欢将开关直接连接到投影仪、而不会经过 PC。 我们要投影的图形将是恒定的、要么流式传输到投影仪、要么已经传输到投影仪。 投影仪上有多个针脚暴露。 我们可以使用什么引脚? 从何处可以找到有关此内容的电气文档?

我们要实现的目标图如下所示。

此致

克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kristian:

    我们将在下周早些时候与您联系。 这是节假日周。

    感谢您的理解。

    此致、

    维韦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kristian:  

    您是否能够尝试使用控制 DLPC3478 Proj_On 引脚的 EVM 的 SW_ON/OFF 开关? 如果只想在切换开关后显示1个图像、可以尝试使用启动界面显示模式并将图像保存在闪存中。  

    此致、

    马扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mayank

    感谢您的答复。

    在哪里可以找到 EVM 上 SW_ON/OFF 开关位于什么引脚/GPIO 的文档? 我已经尝试查看了标题为:

    • DLPC3478显示和光控制器
    • DLP3010 0.3 720p DMD
    • DLPA2005电源管理和 LED/灯驱动器 IC

    但我找不到 SW_ON/OFF 开关。

    通过研究 DevGUI 与投影仪的通信方式、我可以看到:

    • GPIO 5用作"RequestAccessGpio"
    • GPIO 6用作"AccessGrantedGpio"
    • GPIO 9用作"StartTransactionGpio"

    但是、我找不到与这些 GPIO 编号匹配的相应文档。 从何处可以找到它?

    此致

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kristian:

    有关 SW_ON/OFF 开关的详细信息、请参阅 DLP3010EVM-LC 用户指南。 您还可以参考 TIDA-080003找到该原理图

    GPIO 信息可在 DLPC3478数据表的第5部分找到

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,奥斯汀

    感谢您重播和链接。

    问题1
    为了清楚起见、我们需要通过 GPIO 以电气方式打开/关闭 LED 灯。 SW_ON/OFF 开关似乎是物理开关? 此开关是否可以由 GPIO 以电气方式覆盖? 它与提供的文档中的外观不同。

    问题2
    《DLP3010EVM-LC 用户指南》第7.1节中显示、连接器 J14可用于 I2C 接口。 使用此 J14连接器是否是以电气方式设置"类似 gipo "信号以打开/关闭 LED 的唯一方法?
    它还显示"默认情况下未安装"、并且我没有在投影仪上看到 J14连接器。 J14连接器应该单独购买还是应该在我们本来应该购买投影仪其他配置的市场中购买? 如果是、请提供购买内容的详细信息。

    问题3
    在理想情况下、我们还可以选择使用 I2C 通过 USB 来打开/关闭 LED。 我假设我们可以对操作码52 (十六进制)使用"Write RGB LED Enable"命令。 是否正确理解了它?
    (操作码来自《编程人员指南》DLPC3470和 DLPC3478软件编程人员指南》)

    此致
    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kristian:

    感谢您提出三个问题。 我们会在接下来的几天内回复您、并提供回复。 感谢您的耐心等待。

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kristen:

    感谢 您的耐心。

    问题1
    为了清楚起见、我们需要通过 GPIO 以电气方式打开/关闭 LED 灯。 SW_ON/OFF 开关似乎是物理开关? 此开关是否可以由 GPIO 以电气方式覆盖? 它在提供的文档中看起来不像。

    您必须用通电和断电电路替换机器开关。 请注意、开关打开时不会有电源时间/延迟。

    问题2
    《DLP3010EVM-LC 用户指南》第7.1节中显示、连接器 J14可用于 I2C 接口。 使用此 J14连接器是否是以电气方式设置"类似 gipo "信号以打开/关闭 LED 的唯一方法?
    它还显示"默认情况下未安装"、并且我没有在投影仪上看到 J14连接器。 J14连接器应该单独购买还是应该在我们本来应该购买投影仪其他配置的市场中购买? 如果是,请提供购买内容的详细信息。

    EVM 上未安装 J14连接器。   有关连接器和电路板上位置的详细信息、请参阅参考设计 TIDA-08003。

    TIDA-080003参考设计| TI.com

    问题3
    在理想情况下、我们还可以选择使用 I2C 通过 USB 来打开/关闭 LED。 我假设我们可以对操作码52 (十六进制)使用"Write RGB LED Enable"命令。 是否正确理解了它?
    (操作码来自《编程人员指南》DLPC3470和 DLPC3478软件编程人员指南》)

    I2C 命令"Write RGB LED Enable - 52h"是控制照明的最佳方法。 您可以在 GUI 中使用批处理命令在高级模式下对该命令进行试验。

    此致、

    维韦克