请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPNIRNANOOEVM 大家好、TI 高级工程师、在"DLP NIRscan in the Nano EVM 用户指南"文档中、有一句话表示"通过此接口每帧传输24个图形"。 我想知道为什么一个图像有24个图形(因为24个图形也会出现在嵌入式程序中)。 我如何理解这句话并帮助您详细解释? 谢谢、如下图所示:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Chang:
此处的24个图形实际上是每帧 DMD 上显示的24位平面。 不要将它们与实际的列或哈达玛模式相混淆。
由于 DMD 一次只能显示0或1的二进制数据、而且刷新周期不能超过特定的限制。 每一帧都需要划分为一定数量的位平面(本例中为24个)、以便显示在 DMD 上。 这使得 DMD 在需要时可根据应用程序实现灰度图形,而不仅仅是像素的开或关。
下面的示例说明了24位平面如何与24位 RGB 图像相对应。
此致、
阿克希尔