This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC6540:DLP471TPEVM 固件备份失败

Guru**** 1144750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1309677/dlpc6540-dlp471tpevm-firmware-backup-failed

器件型号:DLPC6540

 我想通过 USB 在 DLP471TPEVM 中备份固件。 我使用 DLP EVM GUI 3.2.0.6。

我可以获取 EVM 信息。但当我想备份固件时、系统会提示我"固件备份失败。 切换到闪存编程模式失败。"

 我是不是   犯错误了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    EVM 中使用了什么固件? 是首次接收时随 EVM 附带的芯片、还是您拥有自定义固件?

    此致、

    洛里   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    固件在我第一次接收时随 EVM 一同提供。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    请先建立 USB 连接、然后执行获取以正确获取 EVM 软件和固件版本。

    您共享的上述图像显示版本为0.0.0、这是不正确的。

    另外、请使用 TI.com 上提供的最新固件映像 v4.5.0

    尝试通过将跳线连接到控制器的 BOOT_HOLD 引脚并执行固件备份来将 EVM 置于引导保持模式。

    此致、

    阿克希尔