请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP4710 我计划在光谱仪中使用 DLP7410。 我知道工作光谱范围是~400nm 到700nm、但什么限制了更长的波长。
是覆盖 玻璃上的 AR 涂层、还是与后视镜本身相关。
此外、 我知道有一个开发模块 DLPDLCR4710EVM-62、但这比我需要的更详细。 是否有一个只配备 DLP 和驱动器芯片的更简单平台?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我计划在光谱仪中使用 DLP7410。 我知道工作光谱范围是~400nm 到700nm、但什么限制了更长的波长。
是覆盖 玻璃上的 AR 涂层、还是与后视镜本身相关。
此外、 我知道有一个开发模块 DLPDLCR4710EVM-62、但这比我需要的更详细。 是否有一个只配备 DLP 和驱动器芯片的更简单平台?
Bob 您好!
您的目标波长是什么? TI 提供适用于400-420nm 波长的产品。 (近 UV 产品(400至420 nm)| TI.com) 4710的限值基于产品设计和目标应用、窗口涂层不是一个因素。
关于第二个问题、我们的所有 EVM 都是完全构建的系统、允许用户使用外部系统进行学习和开发。 它们并不适用于终端器件、但我们提供了所有必要的参考设计和物料清单、以便用户可以设计自己的定制电路板。
此致!
马克西姆