请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPC3479 您好、 TI 的朋友
我已经重建了最新的 DLPC3749 Composer 项目
上周六来自 myTI 安全资源的 DLPC3479_myTI Software_Release_ v8.3.0
我修改并重新编译了该工程、并将其下载到六个 DLPC3479器件中
运行到现在大约60小时
幸运的是,一切都很好
但我有另一个请求是申请删除了电流限值的 TIRef-DLPC3479-DLPA3005-AC_ONY-v8p3p0分支
RGB LED 的最低电流电平为0x5B (91十进制)、不是零
我是 两年 前与 TIRef-DLPC3479-DLPA3005-TIEVM-CurrentLimitsRemoved-v8p2p0共享的
myTI 的 ID = jiawq@dspchina.com
如有必要、请关闭主题帖
尝试通过 电子邮件 jiawq@dspchina.com 与我联系
感谢您的任何帮助
贾