This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPNIRNANOEVM:嵌入程序问题

Guru**** 674950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1309941/dlpnirnanoevm-embedding-program-issues

器件型号:DLPNIRNANOOEVM

您好、高级 IT 工程师、当我阅读基础程序时、我发现有三种扫描模式定义、我想确认这三种扫描类型中每种扫描对应的功能以及它们之间的区别是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    colum 扫描:照亮 DMD 的一列并获取与该列对应的样本数据。

    哈达玛扫描:一次照亮一组列、然后对传感器的数据进行采样。 随后需要进行进一步处理或计算、以确定每个波长的相应数据。  

    转换扫描:用户设置的自定义扫描配置。 它可以修改列或照差扫描、我们可以 根据需要定义目标带宽。

    有关更多详细信息,请查阅(5:51): https://www.ti.com/video/series/experiment-innovative-sensing-techniques-using-dlp-technology-determine-material-properties.html 

    此致、

    阿克希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复,对我非常有用,我认为854*0.8/228=3像素;所以,这是可以假设 DLPNIRNANO 的扫描方法是 Hadamard 扫描?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    Hadamard 是扫描方法的一个选项。 有关扫描配置的更多详细信息、请参阅《DLP NIRscan Nano EVM 用户指南》的第3.1.1节。

    此致、

    奥斯汀