This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC230-Q1:DLPC230-Q1

Guru**** 722200 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC230-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1307890/dlpc230-q1-dlpc230-q1

器件型号:DLPC230-Q1

您好、我需要  DLPC230-Q1 IBIS 模型来为汽车应用仿真 AISC 之间的 LVDS 信号、我在哪里可以找到该模型? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenjun Tao:

    请允许我至少占用一周的时间来研究为 DLPC230-Q1共享 IBIS 模型的可能性。 请接受我很快会在 E2E 上与您分享的朋友申请、以便您可以与我分享您的电子邮件地址。

    我的团队中有很多重要成员目前正在放假、因此感谢您的耐心等待。

    此致、
    迈克尔·莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、文军、

    我已经和我团队中的另一位成员交谈过、并同意向您公开发布此内容。 随附了 DLPC230-Q1 IBIS 模型。

    此致、
    迈克尔·莱

    附件: e2e.ti.com/.../2515345_5F00_dlpc230_5F00_ibis.ibs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    非常感谢,此 ibis 型号是否有使用说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenjun:

    我不能直接使用 IBIS 模型、但如果您想了解一下、TI 有一些关于 IBIS 模型的论文。 我建议您访问 ibis.org 上的以下链接、获取详细的使用说明: IBIS 指导手册。 如果这些对您有所帮助或者您有更多问题、敬请告知。 我将与 ASIC 团队确认、看看是否有任何可供我们分享的指南。

    此致、
    迈克尔·莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Wenzun、

    现在、我正在与来自 ASIC 团队的另一位工程师联系、但在这方面获得一些帮助之前可能还需要一些时间。 请允许我更多时间。 我一周前列出的其他文档是否有帮助?

    此致、
    迈克尔·莱