This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP9000XUV:用于325nm 激光源的 DMD

Guru**** 1143240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1311555/dlp9000xuv-dmd-for-325nm-laser-source

器件型号:DLP9000XUV

我们正在探索如何使用 DMD 进行激光图形化、我们选择的光源为325nm/30mW 激光。

因此、我们需要一个能够在325nm 条件下运行的 DMD。 是否可以继续订购专为满足这些规范而设计的 DMD?

此外、必须注意的是、我们的应用不需要宽光谱范围。

非常感谢您的见解和建议。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seongmin:

    遗憾的是、325nm 的信号低于 TI 生产的任何 DMD 的范围。  

    从数据表 d:

    此外、我们不提供波长比355nm 更短的任何 DMD。  我们也不提供定制设计。

    菲齐克斯