This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3478:如何在内部图案模式下同时打开两个 LED

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3010, DLPC3478, DLPA2005
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1309735/dlpc3478-how-to-turn-on-two-leds-simultaneously-in-internal-pattern-mode

器件型号:DLPC3478
主题中讨论的其他器件:DLP3010、、 DLPA2005

你好。

我正在处理一个使用 DLPC3478+DLPA2005+DLP3010的项目。
我将1位水平图形用于内部图形。
使用 GUI 时、照明只能用 R、G、B 或 RGB 表示。
是否可以通过某种方法同时打开两个 LED?
例如、当我打印某个图案时、是否可以用青色(蓝+绿色)打印它?
请回答我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yongjin:  

    您尝试使用青色还是纯白色的模式? 如果该图形为青色、则使用 RGB 模式将显示这一点。  

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。
    您是否认为如果将图形文件(.bmp)设置为青色并以 RGB 模式运行、内部图形函数还可以输出青色?
    我尝试过它、打印成白色。 我需要您确认。
    我共享我使用的图形图像和设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yongjin:

    请允许我花点时间进一步深入研究并仔细检查一下。  

    谢谢。

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yongjin:

    DLP347X 不支持重叠、即无法同时打开2个 LED。

    此致、

    马扬克   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。
    感谢您的回答。
    那么、如果像我一样、你想使用内部图形功能同时打开两个 LED、你应该使用哪个芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yongjin:

    进一步研究后、我们当前不支持仅打开两个 LED 进行模式控制。 根据您的应用、您可以创建一个绿色投影和一个蓝色单色投影的相同图形集。  

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yongjin:

    我还想告诉您、如果您的用例允许、您也可以使用外部图形流模式。 如果显示青色图形、则将此模式设置为 RGB 将显示青色。

    此致!

    马克西姆