This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP670S:DLPLCR67EVM 电压问题

Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR67EVM, DLPLCRC900DEVM, DLP670S, DLPC900, TPS65145, DLPR900
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1310047/dlp670s-dlplcr67evm-voltage-issues

器件型号:DLP670S
主题中讨论的其他器件:DLPLCR67EVMDLPLCRC900DEVMDLPC900TPS65145、DLPR900

我正在 使用 DLPLCRC900DEVM 测试 DLPLCR67EVM 套件 、但 DMD 无法正常工作(不显示图像)。  

目前、DMD 无法正确显示图像。 我一直在对其进行调试。 我一直在参考用户手册(DLP900 和 DLP670S) 和 TI 在线论坛。  

以下是我完成的测试和验证:
  • 测试 USB、显示端口、电源线-正确  
  • 通过手动验证"视频模式"配置-正确
  • 通过用户手册验证"视频图形模式"编码方案
  • 验证"视频图形模式"位深相关曝光时间-正确
  • 已测试 DLP900板上多个引脚的电压输出-正确
  • 验证 DLP900板上多个引脚的 LED 灯输出-正确  
  • 已测试 DLP670S 电路板的电压输出-错误
  • DLP900电路板上电后、DMD 上应该显示图形-错误

我认为 DLPLCR67EVM 板的电压输出错误。 根据 这篇文章 、您可以测试 DMD 板的 VBIAS、VOFFSET 和 VRESET 测试点。 我对其进行了测试(将接地端连接到  DLPLCRC900DEVM 的接地端)、电压值与 DLP670S 规格表不匹配。  DLPLCRC900DEVM 电路板测试点电压工作正常、因此它不是 DLPLCRC900DEVM 电路板问题。  

我是正确测量电压还是 DLPLCR67EVM 电路板功能不正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我可以澄清一下、您正在 DLPC900上使用接地点吗? 我确定你没有错这种事。 您应该分别相对于 DLP670S EVM 的其中一个接地点进行测量。 您可以在测试点 TP8和 TP9上找到可能使用的接地、如原理图中所示。

    我还可以知道您读取的值是什么吗? 它们与实际规格相差多远?

    我假设您也在使用 DLPC900参考软件/GUI。 您能否说明您使用的是哪个固件版本以及固件标签是什么? 这应该会显示在 GUI 左侧边栏的顶部附近。 知道这一点可以帮助我消除 DLPLCRCC900DEVM 上电后 DMD 上显示缺少图形这一问题可能会出现的问题。

    此外、您是否尝试过动态图形模式和预存储图形模式? 您从中获得了什么结果? 视频模式是否实际显示正确的视频并最终锁定到您所使用的外部源? 左侧的 STATUS FLAG 菜单下应该有一个选中的状态框。

    在进行检查和验证这些不同模式时、是否检查了任何其他状态标志?

    此致、
    迈克尔·莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我遵照您的建议、测试了 DLP670S EVM 接地端(TP8、TP9)和三个测试点 VOFFSET、VRESET、VBIAS (TP3、TP5、TP6)之间的电压。 测得的相应电压为2.558V、0V、0V、与规格表不匹配(10V、-14V、18V)。 我认为 DLP670S EVM 板未正确供电。  

    我按照 DLP900 EVM 电路板手册中的说明连接了所有设备。 我还尝试重新设计用于连接 DLP900和 DLP670S 板的柔性电缆、但没有用。 根据 DLP670S 手册、该电路板由 DLP900板通过电缆供电、因此我不需要连接任何其他东西、对吗?

    请注意、我有两个使用 DLPC900 LightCrafter 软件的电路板(当前的 DLP670S DMD 和 DLP6750Q1EVM 相位 SLM、两者使用同一芯片组 DLP670S)。 我是否能够使用同一台计算机控制两个电路板(即使用视频图形模式显示图形)?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我探测了  DLP670S EVM 上 TPS65145芯片的引脚(原理图的第4页)和引脚24 (看起来像是使能信号?) 为0V。 这是否正常? 我测试的其他引脚包括引脚9 (读数为3.3V)和引脚4 (也是3.3V)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我按照您的建议并测试了 DLP670S EVM 接地(TP8、TP9)与三个测试点 VOFFSET、VRESET、VBIAS (TP3、TP5、TP6)之间的电压。 测得的相应电压为2.558V、0V、0V、与规格表不匹配(10V、-14V、18V)。 我认为 DLP670S EVM 板未正确供电。  [/报价]

    我已经使用 VDC 设置的万用表测试了这些值、并具有以下值。 我发现使用 TP30作为接地点比使用 TP8或 TP9来探测电路板背面的信号要容易得多。

    1. TP3 (VOFFSET)=+9.94V
    2. TP5 (VRESET)  =-14.01V
    3. TP6 (VBIAS)    =+18.02V

    数据表中给定的标称值的值阵列。

    我看到您已经测试了 LED。 我可以问一下 D9和 D7这两个 LED 吗? 如果电路板已正确配置、这些指示灯应闪烁。

    我按照 DLP900 EVM 板手册中的说明连接了所有内容。 我还尝试重新设计用于连接 DLP900和 DLP670S 板的柔性电缆、但没有用。 根据 DLP670S 手册、该板由 DLP900板通过电缆供电、因此我不需要连接任何其他东西、对吗?

    您对硬件设置所描述的内容听起来是正确的。 我可以得到几张图片,以防万一有什么我们都还没检查?

    在边注中、我有两块使用 DLPC900 LightCrafter 软件的电路板(当前的 DLP670S DMD 和 DLP6750Q1EVM 相位 SLM、两者使用相同的芯片组 DLP670S)[/报价]

    我不建议为此使用 DLP6750Q1EVM、并会坚持使用您一直在使用的 DLPLCR67EVM SLM。

    我是否能够使用同一台计算机控制两块主板(即使用视频模式显示图案)?

    我无法100%肯定地说 GUI 可以同时控制两个兼容的 DMD EVM、但根据我的经验、GUI 一次只能锁定在一个 DMD EVM 上、即使是在您创建了一个新的 GUI 实例之后。 对于我来说、任何新的 GUI 实例都始终显示为"已断开连接"。

    我也可以知道您正在使用哪个固件版本吗? 请上传最新发布的版本6.2.0、并告知我您是否能够正确地对 DLP670S EVM 进行编程。 请在上传时同时选择主要和次要。 您可以在所使用的双 ASIC EVM 的用户指南中了解如何执行此操作。
    以下是 DLPR900配置和支持软件的链接: https://www.ti.com/tool/DLPLCRC900DEVM#order-start-development

    此致、
    迈克尔·莱

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    很抱歉我忘记在我之前的回复中回答这个问题。 这是一个高电平有效信号、因此预计为0V。 有一个下拉电阻器(R16)可在不使用时将此信号拉至低电平。

    此信号由 DLP670S DMD 引脚 H3生成、称为 DMD_EN_OFFSET (第6页)。
    DMD_EN_OFFSET 进入电平转换器(U7、第5页)、该电平转换器将来自 DMD 的1.8V 信号转换为进入 TPS65145 (U2、第4页)的3.3V 信号(EN_OFFSET)。

    对于引脚4、这直接连接到3.3V 线路。 相同的3.3伏电压也施加到引脚9。

    我希望这有助于解释此处的情况。 更多相关信息、请参阅 DLP670S 数据表的第9节。 这里显示了 DMD 电源要求图、并显示了如何使用 EN_OFFSET。

    此致、
    迈克尔·莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您对图片和测量值有任何更新吗? 您是否能够使 DLP670s EVM 正常工作?

    请告诉我。

    此致!
    迈克尔·莱