主题中讨论的其他器件:DLPLCR67EVM、 DLPLCRC900DEVM、 DLPC900、 TPS65145、DLPR900
我正在 使用 DLPLCRC900DEVM 测试 DLPLCR67EVM 套件 、但 DMD 无法正常工作(不显示图像)。
目前、DMD 无法正确显示图像。 我一直在对其进行调试。 我一直在参考用户手册(DLP900 和 DLP670S) 和 TI 在线论坛。
- 测试 USB、显示端口、电源线-正确
- 通过手动验证"视频模式"配置-正确
- 通过用户手册验证"视频图形模式"编码方案
- 验证"视频图形模式"位深相关曝光时间-正确
- 已测试 DLP900板上多个引脚的电压输出-正确
- 验证 DLP900板上多个引脚的 LED 灯输出-正确
- 已测试 DLP670S 电路板的电压输出-错误
- DLP900电路板上电后、DMD 上应该显示图形-错误
我认为 DLPLCR67EVM 板的电压输出错误。 根据 这篇文章 、您可以测试 DMD 板的 VBIAS、VOFFSET 和 VRESET 测试点。 我对其进行了测试(将接地端连接到 DLPLCRC900DEVM 的接地端)、电压值与 DLP670S 规格表不匹配。 DLPLCRC900DEVM 电路板测试点电压工作正常、因此它不是 DLPLCRC900DEVM 电路板问题。
我是正确测量电压还是 DLPLCR67EVM 电路板功能不正确?