您好、TI 专家
根据前面提到的 snla249,有三部分偏斜参数被定义。
发送器脉冲变化。
2. RSKM
接收器选通窗口。
您可以帮助说明在 DLPC231-Q1的 DS 中、下面列出的偏斜表示 RSKM 或选通窗口吗?
B·京城
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 专家
根据前面提到的 snla249,有三部分偏斜参数被定义。
发送器脉冲变化。
2. RSKM
接收器选通窗口。
您可以帮助说明在 DLPC231-Q1的 DS 中、下面列出的偏斜表示 RSKM 或选通窗口吗?
B·京城
京城
Tshift 与应用手册中的 RSKM 相同。 在这种情况下、对于 DLPC230、任何位的最大偏移量都必须等于或小于400ps。
请参阅数据表的第6.14节。
杰森
如果 你是我的女人,那你一定会后悔的。" 我们并不是 SNLA149文档细节的专家。 但是、在与硬件设计人员讨论时、T_shift 必须是 DLPC230输入处时钟和数据之间的最终偏差量。 此外、T_jitter 会进一步减小裕度。 应使用应用手册计算会减少裕度的所有因素。 DLPC230接收时钟和数据、并且在其输入@ 85Mhz 时、一定不能超过400ps 的裕量。 此外、T_jitter 会进一步减小此裕度。 如果这澄清了 DLPC230的要求、请告诉我。
您好,Jason
感谢您的更新。
"但是、在与硬件设计人员讨论时、T_shift 必须是 DLPC230输入处时钟和数据之间的最终偏差量。"
我是否可以使用400PS 对驱动器侧 Tx_Total_Skew 进行消减并获得 互连器件(PCB 布线 +连接器+串扰等)的偏移裕度?
例如,我使用了 Tx_total_shift =+/-180ps@85Mhz LVDS 驱动器 IC,接收器为 DLPC230,互连部件的偏移裕度应为400-180= 220 ps。 我的治疗正确吗?
B·京城