This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2021-Q1:温度检测二极管(连接二极管的晶体管)精度

Guru**** 1192260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP411, DLP2021-Q1, TMP411-Q1, DLP3021-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1316594/dlp2021-q1-temperature-sense-diode-diode-connected-transistor-accuracy

器件型号:DLP2021-Q1
主题中讨论的其他器件: TMP411-Q1、TMP411、 DLP3021-Q1

我们将集成"TMP411-Q1"(温度传感器)和"DLP2021-Q1"。 我需要以下详细信息
1) 1) DLP2021-Q1中使用的二极管连接晶体管的 n 因子是什么?
(需要执行此操作才能计算温度误差)
2) 2) DLP2021-Q1中二极管连接晶体管的温度精度是多少?
我们是否应该使用"TMP411-Q1"数据表中所述的 n 因子计算精度、或者是否存在任何默认值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    对于这两个问题、根据 DLP3021-Q1和 DLP2021-Q1的 FPGA 编程指南、TMP411 N 因子复位值为3。  

    请注意、 只有 DLP3021-Q1的 FPGA 固件支持温度传感器测量。 对于 DLP2021-Q1、TMP411的温度传感器测量值必须卸载到外部 MCU 上、因为 FPGA 固件不支持该功能。

    如果您将 AM263x 解决方案用于 DLP2021-Q1、则表示尚未实现温度传感器测量功能。  

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori:

    感谢您提供 n 因子输入。

    但我们将把 AM263x (AM2632COKFHMZCZRQ1)用于 DLP2021-Q1、还将使用"TMP411-Q1"。  

    您能否分享实施温度测量功能的时间表?

    此致

    Soumya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soumya:

    您可以使用独立于 AM263x 解决方案上的 DMD 驱动器而实施的 TMP411-Q1。 您将需要自行根据 TMP411-Q1数据表开发温度测量功能。  

    我之前关于 N 因子的信息是基于 FPGA 固件、而不是基于 AM26xx。  

    我们将 在下一代 AM26xx EVM 上包含温度传感器、但我们还没有要共享的时间表。  

    此致、

    洛里   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori:

    感谢您提供的信息。

    此致

    Soumya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不客气!

    此致、

    洛里