This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR3010EVM-G2:DLPDLCR3010EVM (带 USB 2.0 Type B 连接器的红色 PCBA)在重新刷新后不工作;正在查找原始固件(G2 &LC 不能与之一起工作)

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA2005, DLPDLCR3010EVM-G2, DLP3010EVM-LC, DLP3010, DLPC3438
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1318512/dlpdlcr3010evm-g2-dlpdlcr3010evm-red-pcba-with-usb-2-0-type-b-connector-not-working-after-reflash-looking-for-original-firmware-g2-lc-not-working-with-it

器件型号:DLPDLCR3010EVM-G2
主题中讨论的其他器件: DLP3010EVM-LCDLP3010DLPC3438、DLPA2005

您好!

我有一个旧的 DLPDLCR3010EVM 光源引擎(红色 PCBA 带有"打印机"kind USB 2.0 B 类连接器)、在我尝试通过 TI 网站使用可用的固件之一重新刷新固件之前、运行良好。

由于此试剂盒页面不再可用(除非我弄错)、我尝试了

使用 DLPDLCR3010EVM-G2固件(https://www.ti.com/tool/DLPDLCR3010EVM-G2):  

-我可以刷写固件, 并使 HDMI 检测

-但 光源引擎永远不会开始投影任何模式或视频流

使用  DLP3010EVM-LC 固件(https://www.ti.com/tool/DLP3010EVM-LC):  

-我可以使用 GUI 刷写固件并更改一些模式

-但 HDMI 从未被检测到,所以我无法使用外部视频输入

是否有人仍有原始固件的副本,以便我可以重新刷新并恢复它?

非常感谢!

最佳

吉米

NB:我在论坛上检查过,但找不到任何主题提供有关此问题的帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    如需确认、您有一个原始 DLP3010EVM (不是 G2版本)? 如果是、本产品已停产、并已被 DLP3010EVM-G2取代。 因此、TI 不再提供或支持原始固件、并且在两个系统之间进行了大量更改。  

    我建议尝试 DLP Pico FW 选择器工具来查看该固件是否正常工作。 原始 DLP3010EVM 上的硬件应为 DLPC3438、DLP3010、DLPA2005。 我建议使用我们的 光控制 GUI 进行刷写、因为对刷写的限制较低。 如果您在刷写器件时遇到问题、我建议按照本指南(链接)操作。

    最佳

    马克西姆