This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPA3000:DLPA3000 PWR1和 PWR2无电源输出

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3478, DLPA3000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1318283/dlpa3000-dlpa3000-pwr1-and-pwr2-has-no-power-output

器件型号:DLPA3000
主题中讨论的其他器件:DLPC3478

大家好、我们有 DLPA3000和 DLPC3478定制的电路板。 我们在 dlpa3000的功率输出方面存在一些问题。

DLPA3000的加电序列中所述、我们将在 PWR1之前通电。 请参见下图。  

我们测量了升压引脚的电压、在升压引脚上看到2V、在 FB 和开关引脚上看到0伏。 我们还通过示波器在开关引脚上观察到0电压。 这是降压转换器原理图。

1.如何调试问题?

2.这可能是问题的根本原因吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bayram:

    您能否测量系统功率以查看其是否下降? 还要检查1.1V 电源轨、以查看它是被下拉还是短路。 DLPA3000可能感测到1.1V 电源轨存在问题、并关闭导致您看到此序列。  

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我检查了 BUCK 电源的连接后、发现我忘记了将 LDO 电源连接到系统电源。

    我还需要获取具有 DLPA3000_AC 和 DMD3010的 DLPC3478的固件。
    谢谢你。

    此致!
    巴兰姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bayram:

    很高兴听到您可以找到问题。 请访问 DLP Pico 固件选择器工具 、为您的系统找到合适的固件。

    此致!

    马克西姆