This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3479:每个图形集可以存储多少个图形?

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3479
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1319801/dlpc3479-how-many-patterns-can-be-stored-in-each-pattern-set

器件型号:DLPC3479

《DLPC3479软件编程人员指南(修订版 B)"、哪一个是正确的?
OR 是版本的表17 一个正确的吗?

此致、
门胁市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kadowaki:  

    感谢您指出这张额外的表格、我会做笔记并确保更新此表格。 DLPC3479目前不支持4位、5位和6位内部图形。 正确的表如下所示:

    位深度 垂直 水平

    1位

    64 60
    8位 8 7

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maximus-San:
    谢谢你的答复。

    回复电子邮件表示使用了"DLPC3479软件编程人员指南(修订版 A)"、但表17显示了60个图形(1位)和7个图形(8位)(用于表示"水平")。
    以下哪一项是正确的、即上表或 Rev.A 的表17?

    此致、
    门胁市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadowaki:

    您是正确的、应该是60 (1位)和7 (8位)、我将纠正上面的图表。  

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maximus-San:
    谢谢你的答复。
    此致、
    门胁市