This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC-API:多个图形集不起作用

Guru**** 1153430 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3478, TI-API
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1320548/dlpc-api-multiple-pattern-set-does-not-work

器件型号:DLPC-API
主题中讨论的其他器件:DLPC3478TI-API

您好、TI!

我正在尝试运行"DLPC-API-1.10\samples"中的示例代码。

对我来说、投影仪控制器器件是 DLPC3478、因此我使用的是"dlpc347x_samples.c"。

我成功地以"LoadFromFirmware"模式运行了示例代码、但当我尝试以"PopulatePatternSetData (MAX_width、MAX_height)"开头的模式时、

尽管数据结构中有四个图形集、但我只能投影第一个图形集。 (TI 最初提供的产品)

我该怎么办?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junyoung:

    您是否修改过此功能? 您怎么称呼它?您看到投影的内容是什么? 请随时分享您可以分享的任何屏幕截图。

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    我没有更改函数、而是像这样使用它:

    else
    	{
    		/* Prepare the data for pattern data block generation */
    		PopulatePatternSetData(MAX_WIDTH, MAX_HEIGHT);
    		PopulatePatternTableData();
    
    		/* Stop pattern display */
    		DLPC34XX_WriteInternalPatternControl(DLPC34XX_PC_STOP, 0);
    
    		/* Generate and program the pattern data to the controller flash */
    		GenerateAndProgramPatternData(DLPC34XX_INT_PAT_DMD_DLP3010, false, false);
    
    		/* Load Pattern Order Table Entry from Flash */
    		LoadPatternOrderTableEntryfromFlash();
    
    		/* Generate and write pattern data to a file */
    		GenerateAndWritePatternDataToFile(DLPC34XX_INT_PAT_DMD_DLP3010, (char*)"pattern_data.bin", false, false);
    	}
    
    	/* Display patterns */
    	DLPC34XX_WriteOperatingModeSelect(DLPC34XX_OM_SENS_INTERNAL_PATTERN);
    	DLPC34XX_WriteTriggerOutConfiguration(DLPC34XX_TT_TRIGGER1, DLPC34XX_TE_DISABLE, DLPC34XX_TI_NOT_INVERTED, 0);
    
    	DLPC34XX_WriteInternalPatternControl(DLPC34XX_PC_START, 0);
    	Sleep(10000);
    	DLPC34XX_WriteInternalPatternControl(DLPC34XX_PC_STOP, 0);
    
    	CYPRESS_I2C_RelinquishI2CBusAccess();

    我只是复制并粘贴原始代码并改为 cpp、

    但 TI 提供的原始代码也是如此。 (sleep()函数除外)

    此致、

    纯英

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maximus:

    我一直在努力解决这个问题、我遇到了另一个问题。

    使用以下命令写入模式时、

    DLPC34XX_WriteInternalPatternControl (DLPC34XX_PC_START、0);

    我更改了第二个参数255、但模式不会连续重复。

    请回复我如何处理这个问题也与原来的问题...

    谢谢!

    纯英

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Junyoung:  

    您可以尝试以下行吗?

    DLPC34XX_WriteOperatingModeSelect (0x04);
    DLPC34XX_WriteInternalPatternControl (0x00、0xFF);
    您是否还可以设置 I2C 总线的逻辑分析仪、以监控是否正确设置了所有内容以及没有设置任何不必要的额外命令?
    此致!
    马克西姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maximus:

    感谢你的评分

    我不知道它为什么工作,但"连续运行"工作正常,当我在周末后尝试相同的代码。

    但"多模式集"问题仍然存在。 (当我写入2个图形集时、仅投影第一个图形集。)

    #define MAX_WIDTH                         DLP3010_WIDTH
    #define MAX_HEIGHT                        DLP3010_HEIGHT
    
    #define NUM_PATTERN_SETS                  2
    #define NUM_PATTERN_ORDER_TABLE_ENTRIES   2
    #define NUM_ONE_BIT_HORIZONTAL_PATTERNS   5
    #define NUM_EIGHT_BIT_HORIZONTAL_PATTERNS 0
    #define NUM_ONE_BIT_VERTICAL_PATTERNS     5
    #define NUM_EIGHT_BIT_VERTICAL_PATTERNS   0
    #define TOTAL_HORIZONTAL_PATTERNS         (NUM_ONE_BIT_HORIZONTAL_PATTERNS + NUM_EIGHT_BIT_HORIZONTAL_PATTERNS)
    #define TOTAL_VERTICAL_PATTERNS           (NUM_ONE_BIT_VERTICAL_PATTERNS + NUM_EIGHT_BIT_VERTICAL_PATTERNS)
    
    #define FLASH_WRITE_BLOCK_SIZE            1024
    #define FLASH_READ_BLOCK_SIZE             256
    
    #define MAX_WRITE_CMD_PAYLOAD             (FLASH_WRITE_BLOCK_SIZE + 8)
    #define MAX_READ_CMD_PAYLOAD              (FLASH_READ_BLOCK_SIZE  + 8)
    
    static uint8_t                                   s_HorizontalPatternData[TOTAL_HORIZONTAL_PATTERNS][MAX_HEIGHT];
    static uint8_t                                   s_VerticalPatternData[TOTAL_VERTICAL_PATTERNS][MAX_WIDTH];
    static DLPC34XX_INT_PAT_PatternData_s            s_Patterns[TOTAL_HORIZONTAL_PATTERNS + TOTAL_VERTICAL_PATTERNS];
    static DLPC34XX_INT_PAT_PatternSet_s             s_PatternSets[NUM_PATTERN_SETS];
    static DLPC34XX_INT_PAT_PatternOrderTableEntry_s s_PatternOrderTable[NUM_PATTERN_ORDER_TABLE_ENTRIES];
    
    static uint8_t                                   s_WriteBuffer[MAX_WRITE_CMD_PAYLOAD];
    static uint8_t                                   s_ReadBuffer[MAX_READ_CMD_PAYLOAD];
    
    static bool                                      s_StartProgramming;
    static uint8_t                                   s_FlashProgramBuffer[FLASH_WRITE_BLOCK_SIZE];
    static uint16_t                                  s_FlashProgramBufferPtr;
    
    static FILE* s_FilePointer;
    
    /**
     * Implement the I2C write transaction here. The sample code here sends
     * data to the controller via the Cypress USB-Serial adapter.
     */
    uint32_t WriteI2C(uint16_t             WriteDataLength,
    	uint8_t* WriteData,
    	DLPC_COMMON_CommandProtocolData_s* ProtocolData)
    {
    	bool Status = true;
    	//printf("Write I2C Starts, length %d!!! \n", WriteDataLength);
    	Status = CYPRESS_I2C_WriteI2C(WriteDataLength, WriteData);
    	if (Status != true)
    	{
    		//printf("Write I2C Error!!! \n");
    		return FAIL;
    	}
    
    	return SUCCESS;
    }
    
    /**
     * Implement the I2C write/read transaction here. The sample code here
     * receives data from the controller via the Cypress USB-Serial adapter.
     */
    uint32_t ReadI2C(uint16_t              WriteDataLength,
    	uint8_t* WriteData,
    	uint16_t                           ReadDataLength,
    	uint8_t* ReadData,
    	DLPC_COMMON_CommandProtocolData_s* ProtocolData)
    {
    	bool Status = 0;
    	//printf("Write/Read I2C Starts, length %d!!! \n", WriteDataLength);
    	Status = CYPRESS_I2C_WriteI2C(WriteDataLength, WriteData);
    	if (Status != true)
    	{
    		//printf("Write I2C Error!!! \n");
    		return FAIL;
    	}
    
    	Status = CYPRESS_I2C_ReadI2C(ReadDataLength, ReadData);
    	if (Status != true)
    	{
    		//printf("Read I2C Error!!! \n");
    		return FAIL;
    	}
    
    	return SUCCESS;
    }
    
    /**
     * Initialize the command layer by setting up the read/write buffers and
     * callbacks.
     */
    void InitConnectionAndCommandLayer()
    {
    	DLPC_COMMON_InitCommandLibrary(s_WriteBuffer,
    		sizeof(s_WriteBuffer),
    		s_ReadBuffer,
    		sizeof(s_ReadBuffer),
    		WriteI2C,
    		ReadI2C);
    
    	CYPRESS_I2C_ConnectToCyI2C();
    }
    
    void WriteTestPatternGridLines()
    {
    	/* Write Input Image Size */
    	DLPC34XX_WriteInputImageSize(MAX_WIDTH, MAX_HEIGHT);
    
    	/* Write Image Crop */
    	DLPC34XX_WriteImageCrop(0, 0, MAX_WIDTH, MAX_HEIGHT);
    
    	/* Write Display Size */
    	DLPC34XX_WriteDisplaySize(0, 0, MAX_WIDTH, MAX_HEIGHT);
    
    	/* Write Grid Lines */
    	DLPC34XX_GridLines_s GridLines;
    	GridLines.Border = DLPC34XX_BE_ENABLE;
    	GridLines.BackgroundColor = DLPC34XX_C_GREEN;
    	GridLines.ForegroundColor = DLPC34XX_C_MAGENTA;
    	GridLines.HorizontalForegroundLineWidth = 0xF;
    	GridLines.HorizontalBackgroundLineWidth = 0xF;
    	GridLines.VerticalForegroundLineWidth = 0xF;
    	GridLines.VerticalBackgroundLineWidth = 0xF;
    	DLPC34XX_WriteGridLines(&GridLines);
    
    	DLPC34XX_WriteOperatingModeSelect(DLPC34XX_OM_TEST_PATTERN_GENERATOR);
    	Sleep(5000);
    }
    
    void WriteTestPatternColorBar()
    {
    	/* Write Input Image Size */
    	DLPC34XX_WriteInputImageSize(MAX_WIDTH, MAX_HEIGHT);
    
    	/* Write Image Crop */
    	DLPC34XX_WriteImageCrop(0, 0, MAX_WIDTH, MAX_HEIGHT);
    
    	/* Write Display Size */
    	DLPC34XX_WriteDisplaySize(0, 0, MAX_WIDTH, MAX_HEIGHT);
    
    	/* Write Color Bar & Select Test Pattern */
    	DLPC34XX_WriteColorbars(DLPC34XX_BE_ENABLE);
    
    	DLPC34XX_WriteOperatingModeSelect(DLPC34XX_OM_TEST_PATTERN_GENERATOR);
    	Sleep(5000);
    }
    
    void WriteLabbCaic()
    {
    	//SetIntelliBright(bool EnableLabb, uint8_t LabbStrength, uint8_t LabbSharpness,
    	//                 bool EnableCaic, double CaicGain, bool EnableCaicDisplay,
    	//                 double *MaxPower, uint16_t *CaicRed, uint16_t *CaicGreen, uint16_t *CaicBlue)
    
    	DLPC34XX_WriteLocalAreaBrightnessBoostControl(DLPC34XX_LC_MANUAL, 5, 60);		/* Enable LABB */
    	DLPC34XX_WriteCaicImageProcessingControl(DLPC34XX_CGDS_P1024, true, 2.5, 0);	/* Enable CAIC */
    
    	DLPC34XX_WriteLedOutputControlMethod(DLPC34XX_LCM_AUTOMATIC);
    
    	double MaxPower;
    	DLPC34XX_ReadCaicLedMaxAvailablePower(&MaxPower);
    
    	uint16_t CaicRedCurrent, CaicGreenCurrent, CaicBlueCurrent;
    	DLPC34XX_ReadCaicRgbLedCurrent(&CaicRedCurrent, &CaicGreenCurrent, &CaicBlueCurrent);
    
    	DLPC34XX_OperatingMode_e CurrentOperatingMode;
    	DLPC34XX_ReadOperatingModeSelect(&CurrentOperatingMode);
    
    	if ((CurrentOperatingMode == DLPC34XX_OM_SPLASH_SCREEN) ||
    		(CurrentOperatingMode == DLPC34XX_OM_SENS_SPLASH_PATTERN))
    	{
    		DLPC34XX_WriteSplashScreenExecute();
    		Sleep(2000);
    	}
    	Sleep(5000);
    }
    
    void LoadFirmware()
    {
    	/* write up to 1024 bytes of data */
    	uint8_t FlashDataArray[1024];
    
    	/* Pattern File assumes to be in the \build\vs2017\dlpc343x folder */
    	//s_FilePointer = fopen("dlpc3470_7.4.0.img", "rb");
    	s_FilePointer = fopen("..\FWSel_DLPC3478_DLPA2005_pm1_i2c0x36_v9p0p1.img", "rb");
    	//s_FilePointer = fopen("..\DLP3010EVM-LC_9.0.1.img", "rb");
    	if (!s_FilePointer)
    	{
    		printf("Error opening the flash image file!");
    		return;
    	}
    	fseek(s_FilePointer, 0, SEEK_END);
    	uint32_t FlashDataSize = ftell(s_FilePointer);
    	fseek(s_FilePointer, 0, SEEK_SET);
    
    	/* Select Flash Data Block and Erase the Block */
    	DLPC34XX_WriteFlashDataTypeSelect(DLPC34XX_FDTS_ENTIRE_FLASH);
    	DLPC34XX_WriteFlashErase();
    
    	/* Read Short Status to make sure Erase is completed */
    	DLPC34XX_ShortStatus_s ShortStatus;
    	do
    	{
    		Sleep(1000);
    		DLPC34XX_ReadShortStatus(&ShortStatus);
    	} while (ShortStatus.FlashEraseComplete == DLPC34XX_FE_NOT_COMPLETE);
    
    	DLPC34XX_WriteFlashDataLength(1024);
    	fread(FlashDataArray, sizeof(FlashDataArray), 1, s_FilePointer);
    	DLPC34XX_WriteFlashStart(1024, FlashDataArray);
    
    	int32_t BytesLeft = FlashDataSize - 1024;
    	do
    	{
    		fread(FlashDataArray, sizeof(FlashDataArray), 1, s_FilePointer);
    		DLPC34XX_WriteFlashContinue(1024, FlashDataArray);
    
    		BytesLeft = BytesLeft - 1024;
    	} while (BytesLeft > 0);
    
    	fclose(s_FilePointer);
    }
    
    void LoadPreBuildPatternData()
    {
    	/* write up to 1024 bytes of data */
    	uint8_t PatternDataArray[1024];
    
    	/* Pattern File assumes to be in the \build\vs2017\dlpc347x folder */
    	s_FilePointer = fopen("pattern_data.bin", "rb");
    	if (!s_FilePointer)
    	{
    		printf("Error opening the binary file!");
    		return;
    	}
    	fseek(s_FilePointer, 0, SEEK_END);
    	uint32_t PatternDataSize = ftell(s_FilePointer);
    	fseek(s_FilePointer, 0, SEEK_SET);
    
    	/* Select Flash Data Block and Erase the Block */
    	DLPC34XX_WriteFlashDataTypeSelect(DLPC34XX_FDTS_ENTIRE_SENS_PATTERN_DATA);
    	DLPC34XX_WriteFlashErase();
    
    	/* Read Short Status to make sure Erase is completed */
    	DLPC34XX_ShortStatus_s ShortStatus;
    	do
    	{
    		DLPC34XX_ReadShortStatus(&ShortStatus);
    	} while (ShortStatus.FlashEraseComplete == DLPC34XX_FE_NOT_COMPLETE);
    
    	DLPC34XX_WriteFlashDataLength(1024);
    	fread(PatternDataArray, sizeof(PatternDataArray), 1, s_FilePointer);
    	//for (int i = 0; i < 1024; i++)
    	//{
    	//	printf("%3u ", PatternDataArray[i]);
    	//}
    	//printf("\n\n");
    
    	DLPC34XX_WriteFlashStart(1024, PatternDataArray);
    
    	int32_t BytesLeft = PatternDataSize - 1024;
    	do
    	{
    		fread(PatternDataArray, sizeof(PatternDataArray), 1, s_FilePointer);
    		//for (int i = 0; i < 1024; i++)
    		//{
    		//	printf("%3u ", PatternDataArray[i]);
    		//}
    		//printf("\n\n");
    
    		DLPC34XX_WriteFlashContinue(1024, PatternDataArray);
    		BytesLeft = BytesLeft - 1024;
    	} while (BytesLeft > 0);
    
    	fclose(s_FilePointer);
    }
    
    void LoadPatternOrderTableEntryfromFlash()
    {
    	DLPC34XX_PatternOrderTableEntry_s PatternOrderTableEntry;
    
    	/* Reload from Flash */
    	DLPC34XX_WritePatternOrderTableEntry(DLPC34XX_WC_RELOAD_FROM_FLASH, &PatternOrderTableEntry);
    }
    
    /**
     * A sample function that generates a 1-bit (binary) 1-D pattern
     * The function fills the byte array Data. Each byte in the in array corresponds
     * to a pixel. For a 1-bit pattern the value of each byte should be 1 or 0.
     */
    void PopulateOneBitPatternData(uint16_t Length, uint8_t* Data, uint16_t NumBars)
    {
    	uint16_t PixelPos = 0;
    	uint16_t BarPos = 0;
    	uint16_t BarWidth = Length / NumBars;
    	uint8_t  PixelData = 0;
    
    	for (; PixelPos < Length; PixelPos++)
    	{
    		Data[PixelPos] = PixelData;
    
    		BarPos++;
    		if (BarPos >= BarWidth)
    		{
    			BarPos = 0;
    			PixelData = (PixelData == 0 ? 1 : 0);
    		}
    	}
    }
    
    /**
     * A sample function that generates an 8-bit (gray scale) 1-D pattern
     * The function fills the byte array Data. Each byte in the in array corresponds
     * to a pixel. For an 8-bit pattern the value of each byte can be 0 - 255.
     */
    void PopulateEightBitPatternData(uint16_t Length, uint8_t* Data, uint16_t NumBars)
    {
    	uint16_t PixelPos = 0;
    	uint16_t BarPos = 0;
    	uint16_t BarWidth = Length / (2 * NumBars);
    	uint8_t  PixelData = 0;
    	int16_t  PixelDataInc = (int16_t)ceil(255.0 / BarWidth);
    
    	for (; PixelPos < Length; PixelPos++)
    	{
    		Data[PixelPos] = PixelData;
    
    		BarPos++;
    		if (BarPos >= BarWidth)
    		{
    			BarPos = 0;
    			PixelDataInc = -PixelDataInc;
    		}
    
    		PixelData = (uint8_t)(PixelData + PixelDataInc);
    	}
    }
    
    /**
     * Populates an array of DLPC34XX_INT_PAT_PatternSet_s
     */
    void PopulatePatternSetData(uint16_t DMDWidth, uint16_t DMDHeight)
    {
    	uint8_t                        HorzPatternIdx = 0;
    	uint8_t                        VertPatternIdx = 0;
    	uint8_t                        PatternIdx = 0;
    	uint8_t                        PatternSetIdx = 0;
    	uint8_t                        Index;
    	uint16_t                       NumBars;
    	DLPC34XX_INT_PAT_PatternSet_s* PatternSet;
    
    	/* Create a 1-bit (binary) Vertical Pattern Set */
    	PatternSet = &s_PatternSets[PatternSetIdx++];
    	PatternSet->BitDepth = DLPC34XX_INT_PAT_BITDEPTH_ONE;
    	PatternSet->Direction = DLPC34XX_INT_PAT_DIRECTION_VERTICAL;
    	PatternSet->PatternCount = NUM_ONE_BIT_VERTICAL_PATTERNS;
    	PatternSet->PatternArray = &s_Patterns[PatternIdx];
    	for (Index = 0; Index < NUM_ONE_BIT_VERTICAL_PATTERNS; Index++)
    	{
    		NumBars = 2 * (Index + 1);
    		PopulateOneBitPatternData(DMDWidth, s_VerticalPatternData[VertPatternIdx], NumBars);
    		s_Patterns[PatternIdx].PixelArray = s_VerticalPatternData[VertPatternIdx];
    		s_Patterns[PatternIdx].PixelArrayCount = DMDWidth;
    		PatternIdx++;
    		VertPatternIdx++;
    	}
    
    	/* Create a 1-bit (binary) Horizontal Pattern Set */
    	PatternSet = &s_PatternSets[PatternSetIdx++];
    	PatternSet->BitDepth = DLPC34XX_INT_PAT_BITDEPTH_ONE;
    	PatternSet->Direction = DLPC34XX_INT_PAT_DIRECTION_HORIZONTAL;
    	PatternSet->PatternCount = NUM_ONE_BIT_HORIZONTAL_PATTERNS;
    	PatternSet->PatternArray = &s_Patterns[PatternIdx];
    	for (Index = 0; Index < NUM_ONE_BIT_HORIZONTAL_PATTERNS; Index++)
    	{
    		NumBars = 2 * (Index + 1);
    		PopulateOneBitPatternData(DMDHeight, s_HorizontalPatternData[HorzPatternIdx], NumBars);
    		s_Patterns[PatternIdx].PixelArray = s_HorizontalPatternData[HorzPatternIdx];
    		s_Patterns[PatternIdx].PixelArrayCount = DMDHeight;
    		PatternIdx++;
    		HorzPatternIdx++;
    	}
    }
    
    /**
     * Populates an array of DLPC34XX_INT_PAT_PatternOrderTableEntry_s
     */
    void PopulatePatternTableData()
    {
    	DLPC34XX_INT_PAT_PatternOrderTableEntry_s* PatternOrderTableEntry;
    	uint32_t                                   PatternOrderTableIdx = 0;
    	uint32_t                                   PatternSetIdx = 0;
    
    	/* Pattern Table Entry 0 - uses Pattern Set 0 */
    	PatternOrderTableEntry = &s_PatternOrderTable[PatternOrderTableIdx++];
    	PatternOrderTableEntry->PatternSetIndex = PatternSetIdx;
    	PatternOrderTableEntry->NumDisplayPatterns = s_PatternSets[PatternSetIdx++].PatternCount;
    	PatternOrderTableEntry->IlluminationSelect = DLPC34XX_INT_PAT_ILLUMINATION_BLUE;
    	PatternOrderTableEntry->InvertPatterns = false;
    	PatternOrderTableEntry->PreIlluminationDarkTimeInMicroseconds = 2665;
    	PatternOrderTableEntry->IlluminationTimeInMicroseconds = 500000;
    	PatternOrderTableEntry->PostIlluminationDarkTimeInMicroseconds = 471;
    
    	/* Pattern Table Entry 1 - uses Pattern Set 1 */
    	PatternOrderTableEntry = &s_PatternOrderTable[PatternOrderTableIdx++];
    	PatternOrderTableEntry->PatternSetIndex = PatternSetIdx;
    	PatternOrderTableEntry->NumDisplayPatterns = s_PatternSets[PatternSetIdx++].PatternCount;
    	PatternOrderTableEntry->IlluminationSelect = DLPC34XX_INT_PAT_ILLUMINATION_BLUE;
    	PatternOrderTableEntry->InvertPatterns = false;
    	PatternOrderTableEntry->PreIlluminationDarkTimeInMicroseconds = 5860;
    	PatternOrderTableEntry->IlluminationTimeInMicroseconds = 500000;
    	PatternOrderTableEntry->PostIlluminationDarkTimeInMicroseconds = 1035;
    }
    
    void CopyDataToFlashProgramBuffer(uint8_t* Length, uint8_t** DataPtr)
    {
    	while ((*Length >= 1) &&
    		(s_FlashProgramBufferPtr < sizeof(s_FlashProgramBuffer)))
    	{
    		s_FlashProgramBuffer[s_FlashProgramBufferPtr] = **DataPtr;
    		s_FlashProgramBufferPtr++;
    		(*DataPtr)++;
    		(*Length)--;
    	}
    }
    
    void ProgramFlashWithDataInBuffer(uint16_t Length)
    {
    	s_FlashProgramBufferPtr = 0;
    
    	if (s_StartProgramming)
    	{
    		s_StartProgramming = false;
    		DLPC34XX_WriteFlashStart(Length, s_FlashProgramBuffer);
    	}
    	else
    	{
    		DLPC34XX_WriteFlashContinue(Length, s_FlashProgramBuffer);
    	}
    }
    
    void BufferPatternDataAndProgramToFlash(uint8_t Length, uint8_t* Data)
    {
    	/* Copy data that can fit in the flash programming buffer */
    	CopyDataToFlashProgramBuffer(&Length, &Data);
    
    	/* Write data to flash if the buffer is full */
    	if (s_FlashProgramBufferPtr >= sizeof(s_FlashProgramBuffer))
    	{
    		ProgramFlashWithDataInBuffer((uint16_t)sizeof(s_FlashProgramBuffer));
    	}
    
    	/* Copy remaining data (if any) to the flash programming buffer */
    	CopyDataToFlashProgramBuffer(&Length, &Data);
    }
    
    void GenerateAndProgramPatternData(DLPC34XX_INT_PAT_DMD_e DMD, bool EastWestFlip, bool LongAxisFlip)
    {
    	s_StartProgramming = true;
    	s_FlashProgramBufferPtr = 0;
    
    	/* Let the controller know that we're going to program pattern data */
    	DLPC34XX_WriteFlashDataTypeSelect(DLPC34XX_FDTS_ENTIRE_SENS_PATTERN_DATA);
    
    	/* Erase the flash sectors that store pattern data */
    	DLPC34XX_WriteFlashErase();
    
    	/* Read Short Status to make sure Erase is completed */
    	DLPC34XX_ShortStatus_s ShortStatus;
    	do
    	{
    		DLPC34XX_ReadShortStatus(&ShortStatus);
    	} while (ShortStatus.FlashEraseComplete == DLPC34XX_FE_NOT_COMPLETE);
    
    	/* To program the flash, send blocks of data of up to 1024 bytes
    	 * to the controller at a time. Repeat the process until the entire
    	 * data is programmed to the flash.
    	 * Let the controller know the size of a data block that will be
    	 * transferred at a time.
    	 */
    	DLPC34XX_WriteFlashDataLength(sizeof(s_FlashProgramBuffer));
    
    	/* Generate pattern data and program it to the flash.
    	 *
    	 * The DLPC34XX_INT_PAT_GeneratePatternDataBlock() function calls the
    	 * BufferPatternDataAndProgramToFlash() function several times while it
    	 * generates pattern data.
    	 *
    	 * The BufferPatternDataAndProgramToFlash() function buffers data received,
    	 * programming the buffer content only when it is full. This is done in an
    	 * effort to make flash writes more efficient, overall greatly reducing the
    	 * time it takes to program the pattern data.
    	 *
    	 * After returning from the DLPC34XX_INT_PAT_GeneratePatternBlock() function,
    	 * check if there is any data left in the buffer and program it. This needs
    	 * to be done since the BufferPatternDataAndProgramToFlash() function only
    	 * programs the buffer content if full.
    	 */
    	DLPC34XX_INT_PAT_GeneratePatternDataBlock(DMD,
    		NUM_PATTERN_SETS,
    		s_PatternSets,
    		NUM_PATTERN_ORDER_TABLE_ENTRIES,
    		s_PatternOrderTable,
    		BufferPatternDataAndProgramToFlash,
    		EastWestFlip,
    		LongAxisFlip);
    	if (s_FlashProgramBufferPtr > 0)
    	{
    		/* Resend the block size since it could be less than
    		 * the previously specified size
    		 */
    		DLPC34XX_WriteFlashDataLength(s_FlashProgramBufferPtr);
    
    		ProgramFlashWithDataInBuffer(s_FlashProgramBufferPtr);
    	}
    }
    
    void WriteDataToFile(uint8_t Length, uint8_t* Data)
    {
    	fwrite(Data, 1, Length, s_FilePointer);
    }
    
    void GenerateAndWritePatternDataToFile(DLPC34XX_INT_PAT_DMD_e DMD, char* FilePath, bool EastWestFlip, bool LongAxisFlip)
    {
    	s_FilePointer = fopen(FilePath, "wb");
    
    	/* Generate pattern data and write it to the flash.
    	 * The DLPC34XX_INT_PAT_GeneratePatternDataBlock() function will call the
    	 * WriteDataToFile() function several times while it packs sections of the
    	 * pattern data.
    	 */
    
    	 /*for (int i = 0; i < 4; i++)
    	 {
    		 std::cout << i << " " << s_PatternSets << std::endl;
    	 }*/
    
    	DLPC34XX_INT_PAT_GeneratePatternDataBlock(DMD,
    		NUM_PATTERN_SETS,
    		s_PatternSets,
    		NUM_PATTERN_ORDER_TABLE_ENTRIES,
    		s_PatternOrderTable,
    		WriteDataToFile,
    		EastWestFlip,
    		LongAxisFlip);
    
    	fclose(s_FilePointer);
    }
    
    void main()
    {
    	// Initialize the command layer by setting up the read / write buffers and callbacks.
    	InitConnectionAndCommandLayer();
    
    	/* TI DLP Pico EVMs use a GPIO handshake scheme for the controller I2C bus
    	 * arbitration. Call this method if using a TI EVM, remove otherwise
    	 */
    	bool Status = CYPRESS_I2C_RequestI2CBusAccess();
    	if (Status != true)
    	{
    		printf("Error Request I2C Bus ACCESS!!!");
    		return;
    	}
    
    	//uint32_t dmdID;
    	//DLPC34XX_DmdDataSelection_e dmdDataSelection = (DLPC34XX_DmdDataSelection_e)0;
    	//DLPC34XX_ReadDmdDeviceId(dmdDataSelection , &dmdID);
    	//printf("DMD Device ID = %u \n", dmdID);
    
    	DLPC34XX_ControllerDeviceId_e controllerID = (DLPC34XX_ControllerDeviceId_e)0;
    	DLPC34XX_ReadControllerDeviceId(&controllerID);
    	printf("Controller Device ID = %d \n", controllerID);
    
    	uint16_t PixelsPerLine, LinesPerFrame;
    	DLPC34XX_ReadInputImageSize(&PixelsPerLine, &LinesPerFrame);
    	printf("Input Image Size = %u, %u \n", PixelsPerLine, LinesPerFrame);
    
    	/* ***** Write Test Patterns ***** */
    	//WriteTestPatternGridLines();
    	//WriteTestPatternColorBar();
    
    	//WriteLabbCaic();
    
    	/* ***** Test Internal Pattern Sensing ***** */
    	bool LoadFromFirmware = false;
    	bool LoadFromBin = false;	// Switch to load pattern from saved file or generated
    	bool LoadFromBmp = false;
    
    	if (LoadFromFirmware)
    	{
    		LoadFirmware();
    	}
    	else if (LoadFromBin)
    	{
    		/* Load pre-build Pattern Table and Sets */
    		LoadPreBuildPatternData();
    		LoadPatternOrderTableEntryfromFlash();
    	}
    	else
    	{
    		/* Prepare the data for pattern data block generation */
    		PopulatePatternSetData(MAX_WIDTH, MAX_HEIGHT);
    		PopulatePatternTableData();
    
    		/* Stop pattern display */
    		DLPC34XX_WriteInternalPatternControl(DLPC34XX_PC_STOP, 0x00);
    
    		/* Generate and program the pattern data to the controller flash */
    		GenerateAndProgramPatternData(DLPC34XX_INT_PAT_DMD_DLP3010, false, false);
    
    		/* Load Pattern Order Table Entry from Flash */
    		LoadPatternOrderTableEntryfromFlash();
    
    		/* Generate and write pattern data to a file */
    		GenerateAndWritePatternDataToFile(DLPC34XX_INT_PAT_DMD_DLP3010, (char*)"pattern_data.bin", false, false);
    	}
    
    	/* Display patterns */
    	DLPC34XX_WriteOperatingModeSelect(DLPC34XX_OM_SENS_INTERNAL_PATTERN);
    	DLPC34XX_WriteTriggerOutConfiguration(DLPC34XX_TT_TRIGGER1, DLPC34XX_TE_ENABLE, DLPC34XX_TI_INVERTED, 0);
    	DLPC34XX_WriteTriggerOutConfiguration(DLPC34XX_TT_TRIGGER2, DLPC34XX_TE_ENABLE, DLPC34XX_TI_INVERTED, 0);
    
    	DLPC34XX_WriteInternalPatternControl(DLPC34XX_PC_START, 1);
    	Sleep(120000);
    	DLPC34XX_WriteInternalPatternControl(DLPC34XX_PC_STOP, 0x00);
    
    	CYPRESS_I2C_RelinquishI2CBusAccess();
    }

    这是我使用的整个代码(c++)、几乎与 TI-API 中的原始样片相同。

    请告诉我问题在哪里。

    此致、

    纯英

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Junyoung:

    您能否尝试通过 DLP GUI 创建具有两个或更多图形集的 pattern.bin 文件并将其刷写? 您还可以使用示波器来确定触发器1和触发器2是否指示两组正在亮起、还是仅一组亮起。 这将有助于缩小问题所在的范围。

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maximus:

    感谢你的评分

    1.为您的要求,

    我尝试使用具有两个图形集的 DLP GUI 创建 pattern.bin 文件、但收到 "Warning! 在保存到文件之前未验证图形的计时"消息。

    我使用了4个图形,曝光前黑暗时间为342[us],曝光后黑暗时间为127598[us],第一个图形集使用了62[us]曝光后黑暗时间。

    使用了11个具有相同时序的图形、第一个图形集用于第二个图形集。

    2.其他问题

    如何在软件中重新启动或重新启动投影仪? 我发现 TI GUI 在将图形加载到闪存后重新启动投影仪、但我找不到哪个命令来重新启动投影仪。 (无需重新启动、模式不会发生变化、因此我已经使用板上的开关重新启动。)

    谢谢!

    纯英

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junyoung:

    1) 1)这是正常的、如果您想要验证时序、可发送正确的 I2C 命令( 读取验证曝光时间(9Dh) ) 验证它们或尝试通过 GUI 上载并查看是否出现错误。  

    2) 2)您使用的是 DLP EVM 还是定制电路板?  要重新启动、应将 PROJ_ON 驱动为低电平、然后再次驱动为高电平。

    此致!

    马克西姆