This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:此模型能否使用摄像头或自动级进行硬件触发?

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC350, DLPLCR4500EVM, DLPDLCR2000EVM, DLPC2607
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1324532/dlpdlcr2000evm-can-this-model-take-hardware-triggering-with-a-camera-or-autostage

器件型号:DLPDLCR2000EVM
主题中讨论的其他器件:DLPLCR4500EVMDLPC2607、DLPC350

我现在正在使用 DLPLCR4500EVM。
请告诉我一些事情。

1) 1)我  想购买 DLPDLCR2000EVM、因为我想要更小的器件。
请告诉我这款车是否能够通过相机或自动舞台硬件触发。
此外、是否可以在 Windows 上安装并运行 GUI?
此外、除了投影尺寸外、请告诉我这款模型与 DLPLCR4500EVM 之间是否有任何区别。

2) DLPDLCR2000EVM 和 DLPDLCR4500EVM 能否通过 Jetson 等设备进行 GPIO 控制?
它可以在 Python 中实现吗?
如果您的网站上有样片计划、您能告诉我该页面吗?

此致、
北泽美娃