This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010EVM-LC:内部图形模式、多图形集

Guru**** 1153180 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3010EVM-LC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1328339/dlp3010evm-lc-internal-pattern-mode-multi-pattern-set

器件型号:DLP3010EVM-LC

尊敬的成员:  

我正在使用 DLP3010EVM-LC、TI GUI 工具和 API 进行开发和检查。  

测试用例)  

1.使用 DLP3010EVM-LC 和 TI GUI 工具可实现多图形设置下载-->波束运行正常。  

2.多图形集下载与使用 DLPC API 代码开发的工具  

  -->第一个图形集正常。 但2个图形~ n 个图形集不是轻量。  

请告诉我如何使用 DLPC API 进行解决。  

谢谢  

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供您正在使用的代码的屏幕截图。

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maximus Rusi:  

    请检查代码。  
    API:DLPC-API-1.10  

    谢谢  

    此致  

    e2e.ti.com/.../controlProjector.cpp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    我注意到代码中的每个 loadfrom 选项都是错误的(请参阅下面的屏幕截图)。 在我们的示例代码中、我们设置 loadfromfirmware = true。 我建议首先通过 GUI 刷写图形二进制文件以确保其确实存在、然后使用此设置测试您的代码为 true。

    此致!

    马克西姆