This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DMD 评估

Guru**** 1143280 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC900, DLPLCRC900EVM, DLP6500FYE, DLPLCR65EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1330656/dmd-evaluation

主题中讨论的其他器件:DLPC900DLPLCRC900EVMDLP6500FYEDLPLCR65EVM

我希望购买一个设置、以便能够从我的台式机驱动 DMD。 我知道我需要以下通用器件(括号中列出了一些特定器件):

  • DMD 控制器(例如 DLPC900)
  • 控制器评估板(例如 DLPLCRC900EVM)
  • DMD (例如 DLP6500FYE)
  • DMD 评估板(例如 DLPLCR65EVM)

我不清楚 购买评估板时是否包含 DMD、以及购买相应的评估板时是否包含控制器。 您能否通过任一方式确认?

此外、我想知道此类系统是否有一些参考设置、以便我更好地了解兼容性并帮助我确定完整设置的价格。

感谢您的帮助。

格雷梅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Graeme 您好!

    我们的评估模块专为支持诸如您自己等客户而创建 、可提供控制器与 DMD 集成的工作台演示。

    由于我们提供可与控制器配对的各种 DMD、我们单独提供 DMD 评估板和控制器评估板。

    正如控制器 IC 包含在控制器评估中一样、DMD 也包含在 DMD 评估板中。

    如果您想使用 DLPC900控制器和 DLP6500FYE、请购买 DLPLCRC900EVM 与 DLPLCR65EVM 一起用于 DLPC900和 DLP6500FYE 的台式评估。

    如果您想了解参考设置、请查看 DLPLCRC900EVM 和 DLPLCR65EVM 页面下包含的设计文件。

    可以在 EVM 用户指南中找到其他使用说明、可以在任一页面的技术文档下找到。

    如果您需要更多或具体信息、请告知!

    此致!

    亚伦 B