请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP2010NIR 大家好、我有两个葡萄干样本、健康和不健康、但当我使用 NIR 器件进行测量时、图形看起来非常嘈杂。 我想问的是、NIR 器件能否在不对固体材料进行任何预处理的情况下产生准确的结果?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我有两个葡萄干样本、健康和不健康、但当我使用 NIR 器件进行测量时、图形看起来非常嘈杂。 我想问的是、NIR 器件能否在不对固体材料进行任何预处理的情况下产生准确的结果?
尊敬的 Emre:
原因可能是 SNR 较高。
请查看以下培训系列的"开发您自己的光谱仪"部分、了解 SNR 以及如何改进。
此致、
阿克希尔