This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H:TCAN1042HDRBRQ1 CANH 对电池短路

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1478514/tcan1042h-tcan1042hdrbrq1-canh-short-to-battery

器件型号:TCAN1042H

工具与软件:

各位专家、您好!

  我们 在48V BMS 系统中使用 TCAN1042HDRBRQ1。 在 DV 测试中、CANH/CAHL 应短接至电池(最大60V)

因此当 CANH/CANL 分别短接至60V (不同时)、 端接电阻器的功率要求如何(值为61.9Ω* 2)?

当 CANH 短接至60V 时、CANL 的电压电平是多少? 您能解释一下原因吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    Unknown 说:
    当 CANH 短接至60V 时、CANL 的电压电平是多少? 您能解释一下原因吗?  [报价]

    CANL 可能会被拉至较低的电势(通常为0V 或接近 GND)、因为 CANH 处于更高的电压电平、并且由于 CAN 总线的差动性质、端接电阻两端存在电压差。 即、终端电阻器 产生的分压效应可确保 CANH 和 CANL 之间的电压得到保持、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Michael、您好!

      我们计划 在48V BMS 系统中使用 TCAN1042HDRBRQ1、客户需要 CANH/L 电池短路(最大60V)、对于 终端电阻器功率耗散、您有什么建议吗? 60W 可能太大、很难在相对较小的 PCB 中实现。  

    此致

    Lei。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    我对您的困惑深表歉意、因为您是对的。 通常为1/4 W (250 mW)。 即、在显性状态下、差分可以是~ 2V、每个电阻器的电压为1V (即、CANH 约为3.5V、CANL 约为1.5V)。 因此、功耗为(1V)^2/61.9 Ω、约为16mW、无需担心1/4 W 标准。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Michael、您好!

      在此48V BMS 应用中、 当 CANH 或 CANL 短接至电池(60V)时、我要特别关注端接电阻器的功率耗散。

    客户要求 CAN 电路正常工作)Ω 而不会造成任何损坏(测试后。 您认为0.25W 足以进行此测试吗?

    由于我们不了解 CAN 收发器的内部结构、因此当 CANH/L 对电池短路时、难以分析电路工作状态。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    是的、请参阅以下参考文献以了解更多信息、谢谢。

    [E2E]: 端接电阻所需的额定功率
    [E2E]: CAN 总线端接电阻的功率要求

    此致、

    Michael。