This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1420:RS485传输和接收接线

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1420, THVD1451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1487803/thvd1420-rs485-transmission-and-reception-wiring

器件型号:THVD1420
主题中讨论的其他器件: THVD1451

工具与软件:

你好。

我对 THVD1420的接线有疑问。

我想使用 THDV1420从 RS485发送和接收信号。

接收来自 RS485的差分信号
↓μ A
THDV1420
↓μ A
微控制器 USART RX IN
↓μ A
微控制器 USART TX OUT
↓μ A
THDV1420
↓μ A
向 RS485发送差分信号

我曾尝试绘制接线图、但我不知道此接线图是否能正常工作。 这次我将使用两个 THDV1420进行接收和发送、但可以将接收 THDV1420的 D 保持悬空吗? 此外、我不会使用传输 THDV1420的 R、但需要连接3.3V 和 R25 10K 电阻器吗?

我期待着你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输出可以保持开路。

    D 引脚具有内部上拉电阻器、可以保持开路。

    使用两个单向连接通常称为 RS - 422。 不显示任何端接电阻器;对于 RS 422、需要在接收器处使用一个。

    您可以 将两个收发器合并到一个全双工收发器、如 THVD1451。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    因此、如果我使用 THDV1451、我只需一个收发器就能实现。 我目前没有计划在发送和接收之间切换、因此 THDV1451会减少器件数量、并可能适合我的设计。 感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    先生们说的都是正确的。  

    务必在接收器节点上安装端接电阻器(对于您所使用的类型的设置、通常为100欧姆、但具体取决于您使用的电缆)。

    THVD1451是一款更快的数据速率支持器件。 因此、在驱动器侧、如果需要、您可能需要在 Y/Z 引脚上添加一个差分电容器、以减慢边缘速度。 (至少将其放在那里、因为不要仅在万一情况下填充)。

    -鲍比