This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044:原理图审阅

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB542, TUSB8044, TUSB8020B, TUSB8044A, TPS2561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1574126/tusb8044-schematic-review

器件型号:TUSB8044
主题中讨论的其他部件:TUSB322、TUSB542 TUSB8020BTPS2561

工具/软件:

尊敬的 USB-C 团队:

您能否具体说明围绕 USB-C 芯片 (TUSB8044、 TPS65988D、 TUSB542、 TUSB322、TUSB546 和 TUSB8020) 的随附原理图审阅?

此致、

此致、e2e.ti.com/.../Connect-Board.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tisl:

     我正在进行 TUSB8020B、TUSB542、TUSB322 和 TUSB546 的原理图审阅、将 由星期五完成。

    请提交另一个工单以供 TPS65988D 审核。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 U15 TUSB8044A

    1:需要将 1uf 电容器连接到 GRSTz 引脚和 GND。

    2:此 Vbus 来自何处?

    3:TUSB542 两个原理图看起来适用于 1 侧和 2 侧下行端口。

    对于 U24 STATUSb8020B:

    1:需要将 1uf 电容器连接到 GRSTz 引脚和 GND。

    2:将 Vbus 连接至 TUSB8044A 下行端口 2 Vbus

    3:  在过流情况下、下行端口 Vbus 应由 PWRCTLx 控制。

    4: U14 是否启用为低电平? TUSB322 ID 引脚将保持高电平、直到检测到 UFP 器件并变为低电平。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB546 原理图看起来也不错。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Brian、您对此进行了很好的分析。

    以下是客户反馈:

    • U14: 如果 SIDE2_PWREN 信号为高电平(=无过流)且 SIDE_PRES2_N 信号为低电平(系统检测到存在已连接的连接器)、则输出为高电平

    有关 VBUS 的问题、  请参阅电流限制架构:  

    • 有两级电流限制
    • 1 级:VBUS 根据 5V 电压创建。 标称限制为 2.644A。 这是分配给所有可能同时由 5V 电源供电的 USB 端口的最大电流的“预算“。
    • 2 级:BAT_VBUS_REAR1/BAT_VBUS_SIDE1/VBUS_REAR2/VBUS_REAR3/VBUS_SIDE2 来自 VBUS。 标称限制为 1.728A。 这是 5V 电源上每个 USB 端口的电流限制。

    关于其他问题/评论:

    • U15“此 Vbus 来自何处?“ -->所以它是“通用“VBUS,在电流限制的第一级之后。 从 U15 的角度来看、它是上游的。
    • U24“将 Vbus 连接至 TUSB8044A 下行端口 2 Vbus“-->不存在“下行端口 2 Vbus“、或者存在两个:VBUS_REAR2 和 VBUS_REAR3。 在这里没有理由将一个连接到另一个、他们认为有必要将 VBUS 连接到 U24 引脚 9、即使它是“通过“U15 的上游。 您认为哪一个是正确的解决方案?
    • U24“  在过流情况下、下行端口 Vbus 应由 PWRCTLx 控制。“ 这是通过 U12 (TPS2561) 实现的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • U24“将 Vbus 连接至 TUSB8044A 下行端口 2 Vbus“-->不存在“下行端口 2 Vbus“、或者存在两个:VBUS_REAR2 和 VBUS_REAR3。 在这里没有理由将一个连接到另一个、他们认为有必要将 VBUS 连接到 U24 引脚 9、即使它是“通过“U15 的上游。 您认为哪一个是正确的解决方案?

          对于 U24、如果 将 VBUS 连接到 U24 引脚 9、U24 始终开启、如果 U15 处于复位状态或发生某种情况、由于 U24 RX_UP 终端始终开启、U15 DN2 可能会进入合规模式。  

          因此、对于 集线器  级联  应用、最好将第二个集线器的 USB_Vbus 连接到第一个集线器下行端口的 Vbus。

    好极了

    Brian