This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN3413:TCAN3413 和 TCAN3403、两者之间有什么区别?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN3413

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1580463/tcan3413-tcan3413-and-tcan3403-whats-the-difference-between

器件型号:TCAN3413
主题中讨论的其他器件:TCAN3403

您好团队。

 

TCAN3413 和 TCAN3403 之间有什么区别?

 

谢谢你。

 

此致、

Wouter Kragt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Wouter、

    主要区别在于、3414 是一款更新的工业级、更高的 ESD 等级 (10kV 比 8kV) 且更便宜、而 3404-Q1 是一款符合汽车标准的器件。

    此致、

    Michael。