This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP0604:使用 TDP0604 并支持 DP++。

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1586258/tdp0604-use-of-tdp0604-and-support-for-dp

器件型号: TDP0604

您好 TI、

我们的应用将使用 DP++转 DP/HDMI 输出。

我们使用的是 Intel 处理器的 TCP 输出接口。

TDP0604IRNQR 数据表注意到 DP++适用。

我想说一说这个解决方案是否合适。 谢谢你

此致

Josh

11.jpg


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    如果 SOC 提供 DP++输出、此解决方案将起作用。 此器件可使用直流和交流耦合信号。  

    此致、
    j