This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:4 通道模式下支持的最大分辨率

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1587935/sn65dsi86-max-resolution-supported-in-4-lanes-mode

器件型号: SN65DSI86

根据 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1497010/sn65dsi86-question-about-sn65dsi86/5795752、 SN65DSI86 支持的分辨率和视频模式不依赖于通道数量、而只是取决于可用带宽。

  1. 您能否确认在 4 个通道 MIPI DSI 上应该有 4K@30 且具有 18BPP 的效果?  
  2. Linux 内核驱动程序/GPU/DRM/bridge/ti-sn65dsi86.c 驱动程序中是否有任何限制以支持点 1 中所述的配置?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    DSI86 是一款 DSI 转 eDP/DP 桥接器。 可传输的视频带宽取决于输入和输出接口。

    对于 DSI 输入、它可支持高达 750MHz 时钟频率和每通道 1.5Gbps 的频率。 该器件具有 8 个通道和双 DSI 端口、最多可支持 12Gbps 视频输入。

    DP 输出视频能够以不同的通道速率支持 1、2 或 4 个通道、如首页所述。




    1.对于整个视频带宽,如果您共享 4K 视频的像素时钟速率,它会有所帮助,因为消隐可能会有所不同。

    假设像素时钟速率= Htotal * Vtotal * fps = 4400 像素* 2250 行* 30fps = 297MHz。  
    那么视频带宽= PCLK * bpp - 297MHz * 18bpp = 5.346Gbps

    4 个通道均支持此功能、因为每个数据通道可支持高达 1.5Gbps 的速率。

    有关详细计算、请参阅此应用手册的第 3 节: https://www.ti.com/lit/ab/slla425/slla425.pdf

    2.此处分享 DSI86 编程 工具:【常见问题解答】SN65DSI8x 编程工具

    需要为您的特定显示应用输入时序/分辨率。

    此致、
    Ikram