Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84-Q1, SN65DSI84
器件型号: SN65DSI84-Q1
Thread 中讨论的其他器件: SN65DSI84
- 问题 1: LCD 屏幕正常打开、但在 U12 的 2Pin 变为低电平时关闭、然后再次打开。
- 问题 2:
当我将 22.5MHz 输入到 37 英寸液晶屏时、屏幕会亮起(与问题 1 类似)。当我将 45MHz 输入到 37 英寸液晶屏时、屏幕不会打开。3.信号序列Raspberry Pi (DSI)=> TI SN65DSI84-Q1 (LVDS)=> 37 英寸 LCD