This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT14-EVM EP:TJ

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1585813/sn65lvdt14-ep-tj

器件型号: SN65LVDT14-USB EP

您能提供结温吗? 我在 d/s 中找不到它 谢谢。  

 

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我们不指定此器件的结温。 相反、我们指定了环境温度范围、功率降额因子以及在特定环境温度下可以实现的功率耗散(见下文):

    此致、

    马特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    根据此封装耗散额定值和热公式、我们能够得出估算的 TJ、最大值 这是有道理的吗?

    TJ=Ta+TJ* Pd(˚C/mW)

    1. Ta=25˚C、Tj=25˚C +774mW*(1/6.2、 ˚C/mW)= 25+0.774*161.3=149.84˚C
    2. Ta=85˚C、Tj=85˚C +402mW*(1/6.2、 ˚C/mW)= 85+0.402*161.3=149.84˚C
    3. TA=125˚C、Tj=125˚C +154mW*(1/6.2、 ˚C/mW)= 125+0.154*161.3=149.84˚C

    此致

    Brian Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    是的、有道理。  

    此致、

    马特