This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2410:THVD2410DR - EFT 故障

Guru**** 2892160 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1590451/thvd2410-thvd2410dr---eft-failure

器件型号: THVD2410
主题中讨论的其他部件: Strike

您好:

我在设计中使用了两个不同的备选收发器 (THVD2410DR 和 ISL32432E) 进行隔离式 RS485 通信。

施加电压 2kV EFT 对信号线路的脉冲(正负)时、我们会遇到通信故障。 但是、使用替代器件时 ISL32432E 、测试通过、没有任何问题。 下面是供您参考的电路。 E

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Uvaraj:

    感谢您在 E2E 上联系我们! 我有几个问题给你:

    • 您能否确认各收发器之间的设置是否存在差异? 还是简单地交换使用同一板的收发器?
    • 您能否澄清 THVD2410 在 EFT 冲击下是已损坏还是刚刚发生临时通信丢失?
    • 您是否在通信过程中多次击穿这两个收发器并获得一致的结果?
    • 您能否提供任何 EFT 设置信息? R/C 参数?
    • 原理图上的外部 ESD 二极管是什么? 是否为两个收发器测试都填充了此内容?

    THVD2410 的额定电压为 4kV IEC 61000-4-4 EFT 冲击。  然而、ESD 冲击期间的通信(尤其是 EFT)很难保证。 RS RS-485 收发器可以承受 ESD 冲击、但不能保证 100%的通信成功。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    以下是我对您的疑问的评论。  

    • 您能否确认各收发器之间的设置是否存在差异? 还是简单地交换使用同一板的收发器?

    我交换了同一电路板上的收发器、并使用相同的设置进行了测试。 Renesas 器件通过了测试、但 TI 器件未通过测试。 此外、在三个不同的 PCBA 上重复了测试、所有测试结果都相同。 对于 TI 器件、即使是 500V 测试也失败。

    • 您能否澄清 THVD2410 在 EFT 冲击下是已损坏还是刚刚发生临时通信丢失?

    测试后 TI 器件没有损坏。 它在设置中继续正常运行、而不会出现任何问题。

    • 您是否在通信过程中多次击穿这两个收发器并获得一致的结果?

    我对三个 PCBA 进行了测试、每次结果都是一样的。

    • 您能否提供任何 EFT 设置信息? R/C 参数?

     使用此夹具为 XN4 中提到的电缆束注入 EFT。

    • 原理图上的外部 ESD 二极管是什么? 是否为两个收发器测试都填充了此内容?

    本设计中使用的 MPN#NUP2105LT1G。 它是用于测试 TI 和 Renesas 收发器的组装器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Uvaraj:

    我感谢您的 详细答复。  

    您的设置似乎准确无误。 我们的器件仍按预期运行:它能够承受 EFT 冲击并恢复。 EFT 冲击期间的通信无法保证。  

    如果您想再尝试一件事、我的唯一其他建议是在测试 THVD2410 时在没有外部 ESD 二极管的情况下进行测试。 我 之前听说过外部 ESD 二极管与集成 ESD 保护冲突。 此处可能不是这种情况、但值得尝试、因为您可能不需要带有 THVD2410 的外部二极管。  

    我们也欢迎您在 EFT 冲击期间发送 RS 485 总线和 THVD2410 的 R 引脚的波形。 如果还有其他问题、我可以回顾一下。  

    此致、

    Ethan