This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6416A:ESD 复位线路上的电容器

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1605672/tca6416a-capacitor-on-reset-line-for-esd

器件型号: TCA6416A

您好:

我们发现、在 ESD 测试期间、我们会在复位时看到裸体跳闸。

在 RESET 引脚上添加 0.01uF 陶瓷电容器来解决此问题是否存在任何问题?

谢谢 Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    添加电容器没有问题。 如果控制/RESET 引脚的 IO 为开漏、则会看到更长的上升时间。  

    如果采用推挽控制、则无需担心。  

    此致、

    Tyler