Other Parts Discussed in Thread: TSS721A
部件号: TSS721A
你(们)好
我不知道它是否有帮助,但我觉得有必要说话。
我 正在尝试设计一个电隔离的 M-Bus 从器件。
主题 1:
这是我的第一次尝试。 一旦我放置/添加 R12/R13、数字隔离器 IC3 就会“激活“并消耗过多的电源电流。 因此、VDD(引脚 11)的 3V3 电源会出现故障。
我回到数据表、再做一次尝试、更接近数据表示例(图 10,基本光耦合器设计)
主题 2:
我搜索了二极管电流非常低的光耦合器。 我使用的是 LDA111、它似乎适用于低于 1mA 的光电二极管电流。
OK1 和 OK2 周围的零部件似乎工作正常。 我遇到的唯一问题是、我需要一个相当小的 R6 作为上拉电阻来形成一种矩形波形。 但在 µC Ω 侧、电流没有问题。 因此、我的 μ µC 能够从 M-Bus 接收数据
但只要我添加 µC — 传输通过 M 总线路径 (OK3) 我就有同样的问题。 R3 必须非常小、才能创建适当的波形。 但这会从 VDD(引脚 11)消耗过多电流。 3V3iso 再次击穿。
我现在的问题是:
1.需要过多电源电流的数字隔离器 (try1)。
2.光耦合器需要过多的 LED 二极管电流和/或通过上拉电阻器的电流过大才能恢复波形
我所说的“太多“多于 1.5mA、可通过 VDD 引脚永久交付。 (在我看来,STC 引脚和 VDD 引脚可以一起提供 1.5mA)
因此、数据表给出了不同工作模式的建议值(例如图 8)。 但光耦合器示例根本不建议使用任何值。
如此严重的问题:
是否有人曾经设计过光耦合器应用? 如何在总可用电流最大为 1 5mA 时执行此操作?
建议使用哪些光耦合器以及 R4 和 R2 的值?
谢谢你
Matthias