This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSS721A:使用光耦合器的 TSS721A 是否成功?

Guru**** 2917450 points

Other Parts Discussed in Thread: TSS721A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1643162/tss721a-tss721a-with-optocoupler-ever-done-successful

部件号: TSS721A

你(们)好

我不知道它是否有帮助,但我觉得有必要说话。

我 正在尝试设计一个电隔离的 M-Bus 从器件。

主题 1:

这是我的第一次尝试。 一旦我放置/添加 R12/R13、数字隔离器 IC3 就会“激活“并消耗过多的电源电流。 因此、VDD(引脚 11)的 3V3 电源会出现故障。
image.png

我回到数据表、再做一次尝试、更接近数据表示例(图 10,基本光耦合器设计)


主题 2:
我搜索了二极管电流非常低的光耦合器。 我使用的是 LDA111、它似乎适用于低于 1mA 的光电二极管电流。
image.png

OK1 和 OK2 周围的零部件似乎工作正常。 我遇到的唯一问题是、我需要一个相当小的 R6 作为上拉电阻来形成一种矩形波形。 但在 µC Ω 侧、电流没有问题。 因此、我的 μ µC 能够从 M-Bus 接收数据

但只要我添加 µC — 传输通过 M 总线路径 (OK3) 我就有同样的问题。 R3 必须非常小、才能创建适当的波形。 但这会从 VDD(引脚 11)消耗过多电流。 3V3iso 再次击穿。


我现在的问题是:
1.需要过多电源电流的数字隔离器 (try1)。
2.光耦合器需要过多的 LED 二极管电流和/或通过上拉电阻器的电流过大才能恢复波形

我所说的“太多“多于 1.5mA、可通过 VDD 引脚永久交付。 (在我看来,STC 引脚和 VDD 引脚可以一起提供 1.5mA)


因此、数据表给出了不同工作模式的建议值(例如图 8)。 但光耦合器示例根本不建议使用任何值。

如此严重的问题:
是否有人曾经设计过光耦合器应用? 如何在总可用电流最大为 1 5mA 时执行此操作?
建议使用哪些光耦合器以及 R4 和 R2 的值?
image.png

谢谢你
Matthias





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以没有人能说什么呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthias、

    我对迟迟未能作出答复表示歉意。 遗憾的是、我们没有任何带有这种器件的光耦合器特定参考设计、并且由于这是一款较旧的器件、因此原始开发团队不再是 TI 的一员。 您能分享所捕获的任何波形吗? 电阻器尺寸/增大的电流不应在此处生成正确的波形。 也就是说、建议的内容应该正确。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的答复。 由于这是较旧的器件、是否有任何较新的版本或后继版本? 我找不到一些?

    我没有保存波形的屏幕截图、但看起来像典型的电容器充电曲线。 我没有更深入地研究它、但我认为、应结合使用高 CTR、达林顿和高输出电容。

    我试过的数据表中说明了这一点。 3V3 时的 500 Ω 已经大于 6mA。 而且 345µs 上升时间太短、即使对于 2400bd (T= 420µs) 也是如此



    因此、我继续寻找可以正常工作的光耦合器/绝缘体。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    今天是一个公共假日。  

    请在假期结束之前提供一些时间、感谢您的反馈。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthias、

    否、遗憾的是、此器件没有任何更新版本。 请告诉我,如果有什么我们可以做的,和我的道歉没有很多选择这里。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在阅读了大量光耦合器数据表并拒绝了它们之后、我发现了一个很有前途的候选方案并试用了:ADuM1201



    当我使用 www 的 M-Bus 工具联系我的测试时、这是波形(请参阅 schmeatic 中的箭头)。 显示的是 μ µC 响应(来自我自己的固件)、TSS721A 回波返回到 μ µC
    CH1(橙色):µC Ω 至 MBUS(µC Ω 侧)  
    CH2(蓝色):MBUS 至 µC Ω(µC Ω 侧)
    CH3 (粉色):µC Ω 至 MBUS(TSS721A 侧)  
    CH4 (绿色):MBUS 至 µC Ω(TSS721A 侧)


    让我们等到第一个印刷样片板到达...