请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:XIO2001 是否有任何方法可以实现将 XIO2001用于将 PCI“主机”桥接至 PCIe“设备”的设置?
如果不是,需要进行何种设置?
我找到 了此链接 ,其中讨论了“能够正向或反向桥接的 PCIe-to-PCI/CFIX 桥接产品 ”
TI 是否有类似的东西?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
没关系,我找到 了有关这篇 E2E 帖子问题的答案。
桥规格1.0中将桥接【PCI(主机)--> PCI(设备)】定义为:
传统的 PCI/PCI-X 到 PCI Express
桥接器(反向桥接器)