Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86
“线程: 测试, TEST2”中讨论的其它部件
您好,
我使用 SN65DSI86寄存器计算 Excel 文件为我的 eDP 面板计算寄存器值,但始终打开链接培训失败位。
此外,我无法显示色条测试图案。
我当前的硬件设置是:面板-> SN65DSI86评估板-> RasPi CM4。
在 DSI 端开始工作之前,我正在尝试让测试模式在面板和评估板之间工作。
这是我当前用于设置寄存器的 i2c 代码:
#!/bin/sh #Disable ASSR for Standard DP #i2cset -y 1 0x2C 0xFF 0x07 #i2cset -y 1 0x2C 0x16 0x01 #i2cset -y 1 0x2C 0xFF 0x00 #Refclk to 27Mhz i2cset -y 1 0x2C 0x0A 0x06 #DSI mode - single channel, 4 lanes i2cset -y 1 0x2C 0x10 0x26 #DSIA clk i2cset -y 1 0x2C 0x12 0x59 #Enable enhanced frame - No ASSR #i2cset -y 1 0x2C 0x5A 0x04 #Enable enhanced frame - ASSR i2cset -y 1 0x2C 0x5A 0x05 #Number of DP lanes to 2 i2cset -y 1 0x2C 0x93 0x20 #DP Datarate to HBR i2cset -y 1 0x2C 0x94 0x80 #Enable PLL i2cset -y 1 0x2C 0x0D 0x01 sleep 0.01 #Enable ASSR for eDP panel i2cset -y 1 0x2C 0x64 0x01 i2cset -y 1 0x2C 0x74 0x00 i2cset -y 1 0x2C 0x75 0x01 i2cset -y 1 0x2C 0x76 0x0A i2cset -y 1 0x2C 0x77 0x01 i2cset -y 1 0x2C 0x78 0x81 sleep 0.01 #Start Semi-auto link training i2cset -y 1 0x2C 0x96 0x0A sleep 0.02 #CHA active line length low i2cset -y 1 0x2C 0x20 0x80 #CHA active line length high i2cset -y 1 0x2C 0x21 0x07 #CHB active line length low i2cset -y 1 0x2C 0x22 0x00 #CHB active line length high i2cset -y 1 0x2C 0x23 0x00 #Vertical active size low i2cset -y 1 0x2C 0x24 0x38 #Vertical active size high i2cset -y 1 0x2C 0x25 0x04 #Horizontal pulse width i2cset -y 1 0x2C 0x2C 0x30 #Hsync polarity i2cset -y 1 0x2C 0x2D 0x00 #Vertical pulse width i2cset -y 1 0x2C 0x30 0x12 #Vsync polarity i2cset -y 1 0x2C 0x31 0x00 #HBP i2cset -y 1 0x2C 0x34 0x58 #VBP i2cset -y 1 0x2C 0x36 0x0B #HFP i2cset -y 1 0x2C 0x38 0x18 #VFP i2cset -y 1 0x2C 0x3A 0x03 #DP-24BPP RGB i2cset -y 1 0x2C 0x5B 0x00 #DP-18BPP RGB #i2cset -y 1 0x2C 0x5B 0x01 #Color bar enabled i2cset -y 1 0x2C 0x3C 0x10 #Color bar disabled #i2cset -y 1 0x2C 0x3C 0x00 #Enhanced frame, Vstream enable #i2cset -y 1 0x2C 0x5A 0x0C #Enhanced frame, Vstream enable ASSR i2cset -y 1 0x2C 0x5A 0x0D exit 0
和 i2c 转储:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 0123456789abcdef 00: 36 38 49 53 44 20 20 20 02 00 86 00 00 01 00 00 68ISD ?.?..?.. 10: 26 00 59 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 &.Y............. 20: 80 07 00 00 38 04 00 00 00 00 00 00 30 00 00 00 ??..8?......0... 30: 12 00 00 00 58 00 0b 00 18 00 03 00 10 00 00 00 ?...X.?.?.?.?... 40: 01 00 00 00 80 00 20 08 58 04 88 00 1d 00 30 00 ?...?. ?X??.?.0. 50: 12 00 80 07 38 04 20 00 40 e4 0d 00 10 00 00 00 ?.??8? .@??.?... 60: a0 60 a4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ?`?............. 70: 00 00 00 00 00 01 02 00 80 00 00 00 00 00 00 00 .....??.?....... 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1f 7c f0 c1 07 1f 7c .........?|????| 90: f0 c1 07 20 80 00 00 04 01 00 00 00 00 00 00 00 ??? ?..??....... a0: 01 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ?............... b0: 04 78 ac ac 08 6c 9c 9c 0c 5c 5c 5c 0c 0c 0c 0c ?x???l???\\\???? c0: 3f 3f 0f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ???............. d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ f0: 02 02 00 00 09 02 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 ??..??..?.......
我正在使用的 eDP 面板的数据表:
e2e.ti.com/.../Orient-Display-AFV19201080A0_2D00_15.6N12NTN.pdf
如果有任何帮助或提示,我们将不胜感激。