This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:TUSB8020B 默认代码和当前配置

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1069314/tusb8020b-tusb8020b-default-code-and-current-constumption

部件号:TUSB8020B

你(们)好,

我对 TUSB8020B 有一些疑问;

1. EVM 板使用具有1.5A 电压调节器的1.1V 电压调节器,原因是什么?  

2.如果芯片是3.0主机设备,端口1上连接了3.0设备,端口2上连接了2.0设备,那么芯片的电流可能会是多少?

3. TUSB8020B 可以开箱即用,无需编程?  

非常感谢,  

Callum

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Callum,

    TUSB8020B EVM 设计重新使用了来自更高功率4端口集线器的电源方案。

    2.

    3. 正确,集线器是基于硬编码状态的机器设计,不需要编程。  确保 SMBUSz 未被拉低,且未连接空白 EEPROM,否则集线器将进入配置/编程模式。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的回复 JMMN,

    对于问题2,这是否意味着 TUSB8020B 将从 USB 主机设备获取该电流? 我将连接的 USB 3.0设备的电流可能高达600mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Callum,

    TUSB8020B 不是 USB 兼容总线供电的集线器(其描述符报告为自供电,其暂挂功耗过高,无法确定)。  但是,在功能上,集线器不会检查其电源来自何处,如果 USB 主机提供了足够的电流,集线器可以通过总线供电。  数据表中列出的电源仅用于集线器,不包括任何下游设备。

    此致,

    JMMN