This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB217A-Q1:与 TUSB211-Q1均衡器级别相比,直流增压级别强度更高

Guru**** 712550 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB217-Q1, TUSB216-Q1, TUSB212-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1069467/tusb217a-q1-dc-boost-level-strength-compare-with-tusb211-q1-eq-level

部件号:TUSB217A-Q1
主题中讨论的其他部件:TUSB217-Q1TUSB211-Q1TUSB216-Q1TUSB212-Q1

大家好,团队

由于 L/T 问题,我的客户计划使用 TUSB217-Q1替换 TUSB211-Q1。 我们发现 PIN6的名字来自 EQ 以增强。 我假设这两种设备都具有相同的功能,使信号均衡。 正确吗?

我的问题是 DC 增压级别强度是否与 TUSB211-Q1均衡级别相同?

此外,我们需要检查哪些部件是否使用 TUSB217-Q1替换 TUSB211-Q1? 谢谢你。

此致,

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗伊,

    我建议您在此处推广 TUSB216-Q1,因为它与 TUSB211-Q1的封装相同。 升压针脚控制交流增压(EQ)和直流增压(TUSB211-Q1没有直流增压,TUSB212-Q1)。 TUSB216-Q! TUSB217-Q1具有更强的交流增压和优化的直流增压功能,适用于长电缆应用。