This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD75:DS1487更换

Guru**** 1179880 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD75, SN65HVD3088E, THVD1550
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1068381/sn65hvd75-ds1487-replacement

部件号:SN65HVD75
“线程”中讨论的其它部件:DS1487SN65HVD3088ETHVD1550

大家好,团队

DS1487是否已停产?

您能建议使用 DS1487替代产品吗?

我认识 到 SN65HVD75,但如果有任何其他支持5V 输入的替代产品,以使设计与旧款产品相似,则会更好。

此致,

伊托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San,

    大多数5V RS485收发器都可用于替换此设备。 如果您想要我们产品组合中的新设备,THVD1550是一个不错的候选产品。 我们有库存的旧设备是 SN65HVD3088E,工作速度高达20Mbps,具有相同的共模范围,相同的引脚输出,并在5V 电源下工作。

    此致,

    埃里克·哈克特