This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15BR400:回电

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1067186/ds15br400-backpowering

部件号:DS15BR400
“线程:ABS”中讨论的其它部件

大家好,团队

我的客户 正在考虑在 新设计中使用 DS15BR400TVS,并对 支持有疑问。  当装置关闭且有信号输入时,会发生什么情况? 是否出现了任何后备电源? 我们通常 通过 ESD 二极管从输入引脚到电源轨看到这种情况,但我们在数据表中找不到有关部件 ESD 方案的信息。  

谢谢,
米切尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,米切尔,

    当设备没有 VDD 且其中一根导线与电源短路时。 然后,设备尝试通过内部 ESD 二极管通电。 该二极管具有短路保护(大约为40mA),从而限制电流以防止设备燃烧。  一旦超过40mA,短路开关就会打开。

    此致,纳赛尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢纳赛尔。  

    他们 计划在同一条总线上以菊花链方式连接其中两个模块。 他们计划一次只打开其中一个设备。 在数据表上,在 ABS 最大额定值下,CMOS 输入电压最大值为 VDD+0.3。 正确的解释是,当设备处于活动状态时,不应在总线上有一个关闭的设备(VDD =0)?

    -米切尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,米切尔,

    是的,这是一种良好的设计实践(在有 VDD =0的情况下,设备处于活动状态时不会有 VDD)。 这将提供一个更可靠的设计,而不是走进未知的阶段。

    此致,纳赛尔