请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS110DF111 线程中讨论的其他部件:DS125DF111,
主席先生,你好,
我的客户正在将 NXP LX2160 XFI 接口用于2.5G SFP,请问我们是否有支持2.5G SFP 的重计时器解决方案?
DS125DF111是否支持2.5G SFP 解决方案的 XFI 接口?
DS125DF111 和 DS125DF111之间有何区别?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
主席先生,你好,
我的客户正在将 NXP LX2160 XFI 接口用于2.5G SFP,请问我们是否有支持2.5G SFP 的重计时器解决方案?
DS125DF111是否支持2.5G SFP 解决方案的 XFI 接口?
DS125DF111 和 DS125DF111之间有何区别?
谢谢你。
您好,
我们的任何10G 以太网计时器(DS110DFxxx 或 DS125DFxxx)都将支持2.5G SFP 和 XFI,因为这是10Gbps 的子速率。
[引用 userid="262575" url="~ë/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1067578/ds110df111-NXP-lx2160-Xfi-interface-2-5G-SFP-retimer’] DS125DF111 和 DS125DF111之间有何区别?您是否打算询问 DS110DF111和 DS125DF111之间的区别? 如果是,主要区别在于 DS110DF111支持高达11.3Gbps 的数据速率,而 DS125DF111支持高达1.25Gbps 的速率。
谢谢,
绘制