请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS65987D “线程”中讨论的其它部件:TPS65982,
你好, Malik Barton57
我正在针对我之前的查询创建一个新问题。
plz 帮助我定义这些功能。
我想复制这个坞站。 我希望项目尽可能简单。 如果一个 SD 插槽降低了显著的成本和复杂性,我可以使用该插槽。 我希望你能明白我的观点。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好, Malik Barton57
我正在针对我之前的查询创建一个新问题。
plz 帮助我定义这些功能。
我想复制这个坞站。 我希望项目尽可能简单。 如果一个 SD 插槽降低了显著的成本和复杂性,我可以使用该插槽。 我希望你能明白我的观点。
您好,
我们没有加密狗的任何参考设计,但我们有一些用于对接的参考设计。
https://www.ti.com/tool/TIDA-01243
https://www.ti.com/tool/TIDA-00630
但是,这些数据可以用作参考,但不应100%复制,因为我们的产品组合中可能有更好的解决方案。 例如,这两种设计的 UFP 端口都连接到 TPS65982,我们不再建议新设计使用该端口。 我们建议将 TPS65987D 用于此类设计。