This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:坞站

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TPS65987D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1072347/tps65987d-dock-station

部件号:TPS65987D
“线程”中讨论的其它部件:TPS65982

你好,
我正在针对我之前的查询创建一个新问题。
plz 帮助我定义这些功能。
我想复制这个坞站。 我希望项目尽可能简单。 如果一个 SD 插槽降低了显著的成本和复杂性,我可以使用该插槽。 我希望你能明白我的观点。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们没有加密狗的任何参考设计,但我们有一些用于对接的参考设计。  

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01243 

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00630 

    但是,这些数据可以用作参考,但不应100%复制,因为我们的产品组合中可能有更好的解决方案。 例如,这两种设计的 UFP 端口都连接到 TPS65982,我们不再建议新设计使用该端口。 我们建议将 TPS65987D 用于此类设计。