This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSB41BA3F-EP:使用晶体和电缆电源输入。

Guru**** 1079480 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2213B, TSB41BA3F-EP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1072553/tsb41ba3f-ep-use-of-crystal-and-cable-power-inputs

部件号:TSB41BA3F-EP
线程中讨论的其他部件:XIO2213B

对于 CPS 输入,如果未使用电缆电源,我可以将此针脚连接到模拟回路吗? 和推荐的 XIO2213B 相同

此外,对于晶体输入,我是否可以使用连接到 XI 的1.8V CMOS 振荡器,而不连接 XO?

谢谢

博士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 CPS,TSB41BA3F-EP 和 XIO2213B 确实具有相同的分压器。

    XI/XO 用于简单的穿透振荡器,XI 被指定为1.8 V CMOS 输入,因此可以将 XI 连接到数字信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!