This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:充电限制问题

Guru**** 2620965 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1076310/tps25750-charge-limit-issue

部件号:TPS25750
“线程: BQ25792测试”中讨论的其它部件

尊敬的团队:

客户使用我们的 TPS25750+BQ25792解决方案。

他使用电池充电器配置生成箱文件。 (规格如图所示)

但只有45W 纸槽的充电电压最高可达18W,其余的充电电压最高可达6W。(请参阅以下纸槽文件)

请帮助您检查此问题的根本原因是什么?


或者,您是否可以帮助根据客户的规格生成一个 bin 文件,供我们测试?

e2e.ti.com/.../20V_2D00_60W_2D00_5ACHARGE.bine2e.ti.com/.../15V_2D00_45W_2D00_5ACHARGE.bine2e.ti.com/.../fullFlash_2D00_60W_2D00_5A_2D00_sink.bine2e.ti.com/.../fullFlash_2D00_60W.bin

非常感谢,

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy,

    明天我将为你们详细介绍这一点。

    您是否能够协商您要针对的所有输入 PDO?

    此致,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy,

    付款是否能够协商您要针对的所有输入 PDO?

    此致,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,查克,

    请问 《私隐条例》的含义是什么?

    非常感谢!

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PDO 是 C 型 PD 定义电压和电流限制的方式。

    默认情况下,5V/3A,9V/3A,15V/3A 和20V/3A 或20V/5A 是我们支持的4个值,因此我的问题可以被解释为,您是否能够看到 VGU/PPHV 的初始配置目标电压。

    此致,

    卡盘