This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:解串器和串行器

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1076200/ds90ub953-q1-deserializer-and-serializer

部件号:DS90UB953-Q1
“线程:测试ALP”中讨论的其它部件

我设计了使用 DS90UB954和953芯片的反序列器(DES)和串行器(SEer)主板。 两块板之间的通信 发生在连接到 DES (954)上的 UFL 与 SMA 和 SER (953)上的 SMA 的同轴电缆上,它还为 DES 的 SER 提供电源,两侧均配有 PoC 滤波器(PoC 电源:12v@800mA)。

在 SER 和 DES 上,所有配置(硬件和软件)都遵循数据表。

当 DES 作为本地 I2C 连接到主机时,我能够检测到该设备。 在初始化 SER 和 DES 的驱动程序后,DES 正确响应。 但我无法检测到作为远程 I2C 设备连接的 SER 和摄像机。我观察到 DES 上的锁定和通过设置不高。

因此,我用以下方法测试了954和953 EVM 的 DES 和 SER。

1.主机+(本地 I2C) DES > UFL 至 SMA (15 cm)> SMA 至 FAKRA (2 mts)>(远程 I2C) 953Evm +图像传感器=在这种情况下,流发生,但在不一致的时间间隔后停止。

2.主机+(本地 I2C) 954Evm > FAKRA 至 SMA (2mts)>(远程 I2C) SER +图像传感器= SER 已被检测到,但无法检测到图像传感器,还观察到 SER 的图像传感器时钟未生成。

两个测试用例都是在同步模式下完成的。

注意:随着 EVM 的两端出现,流媒体的运行顺利,没有任何并发症。

还附上了原理图的片段供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请允许我再看看这件事。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼古拉斯·达拉什先生,您好,

    等待您的宝贵解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉,您是否能够使用网络分析仪测量信道以测量链路质量?  此外,如果锁闭间歇性中断,您可以尝试在此处定义的 ALP 中运行地图工具吗?  https://www.ti.com/lit/ug/snlu243/snlu243.pdf 

    此致,

    尼克