This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949A-Q1EVM:让 EVM 继续运行

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1075186/ds90ub949a-q1evm-getting-the-evm-going

部件号:DS90UB949A-Q1EVM
“线程:算法”中讨论的其它部件

团队,

因此,我知道默认情况下,您需要连接下游/解串器或强制第5C 条第6位>>这将使您在 GUI 上切换 HPD 引脚

如果以后考虑到分辨率协商(笔记本电脑可能是这样),则还需要与 HDMI 发射器匹配的 EDID。

默认情况下,唯一一个编程为720p60,您能否提供有关如何向 EDID 写入新解析码的脚本? 是否有用于标准分辨率(如1080p60或2048x1024p60)的 EDID 代码的标准存储库?

一旦我们有了这一信息,您能否提供用户界面主页的屏幕截图(HPD/频率稳定...)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olivier 您好,

    附加的脚本可以在 ALP 中运行,以便将 EDID 文件加载到 SRAM 中。 加载 EDID 后,如果没有连接/检测到 DES,您将设置0x5C[6]=1以触发 HPD 变高并推进零件的状态机。  

    e2e.ti.com/.../Example-EDID-Load.py

    此外,在 ALP HDMI 选项卡中还有一些标准 EDID (包括1080p),只需从下拉菜单中选择作为替代选项,即可加载这些 EDID。  

    如果您想支持自定义分辨率,您可以与面板供应商核实他们是否已经有与面板匹配的 EDID,如果没有,则可以使用 EDID 编辑程序(如 Deltacast AW EDID 编辑器)生成 EDID, 然后将 EDID 复制到上面的 python 脚本中,以加载到零件中。  

    此致,

    凯西