This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:如何在应用模式下使用 TPS25750?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1079339/tps25750-how-to-use-tps25750-in-app-mode

部件号:TPS25750

TI 您好,  

       我想在应用模式下使用 TPS25750,这是怎么可能的?


我计划只写 TX_Link 寄存器,还有一些 PDO,如何使用 PDO。。。。。。因为我只想启用 PPHV。

如何使用主机控制器启用 PPHV?

 

谢谢,

拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul,

    TPS25750在通过 I2C 启动或从连接的 EEPROM 启动后将转换为 APP 模式。

    此时,您可以使用主机接口更新支持的寄存器以更改和更新 PDO。

    此致,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chuck,  

               如何启用 PPHV,需要将哪些配置配置到 TPS25750中?

    谢谢,

    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul,

    如果您将 TPS25750配置为“始终启用接收器”,则它将自动协商5V/3A 合同并启用 PPHV 以为系统提供电源,以便加载由配置工具生成的固件配置和路径。

    此致,

    卡盘